请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV1117 主题中讨论的其他器件:TLV767、
您好!
使用1uF 陶瓷输出电容器时、以下电路是否稳定? 数据表显示 -该器件设计为与钽和一起工作时保持稳定
ESR 介于0.2 Ω 和10 Ω 之间的铝电解输出电容器。

此致、
Shaury
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.