This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:SiC MOSFET 驱动方法

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750-Q1, UCC21750, UCC21732, UCC14240-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129240/ucc21750-q1-sic-mosfet-driving-methods

器件型号:UCC21750-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC21750UCC21732

我正在从事11kW 车载充电器项目。

需要 UCC21750-Q1 MOSFET 驱动方法支持。

SiC MOSFET 可通过齐纳二极管方法(针对负偏置)和自举方法进行驱动。

UCC21750-Q1的数据表没有提到自举驱动方法。

自举驱动是否可与 UCC21750-Q1搭配使用?

如果是、是否可以使用齐纳二极管来生成负电压?

自举与齐纳二极管驱动方法有哪些优缺点?  

此外、DESAT 和过流保护之间有何区别?

您能不能建议具有有源米勒钳位/ DESAT /故障报告功能的双通道 MOSFET 驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    感谢您关注 UCC21750器件。

    1.是的、您可以规划自举方法来创建隔离式偏置。  需要2个隔离式偏置[VDD - Pos]和[Vee- neg]。 齐纳二极管可用于从隔离式偏置中生成负隔离式偏置。 它可以来自自举方法、也可以来自计划的其他隔离式偏置。 希望这两种方法之间的差异能解答您的问题。 有关自举电路的更多信息、请单击此处。

    此处提供 了有关不同 SC 保护方法 的详细应用手册。

    目前、我们的单通道隔离式驱动器支持不同的保护功能- 此处对单通道驱动器进行了比较。  我们的双通道驱动器在 这里进行了比较 -但没有保护功能。 对于全桥电路、建议在每个桥臂上使用1个双通道驱动  器和2个单通道隔离式驱动器、以支持对每个桥臂的保护。

    希望它 能解答您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    如以下引述第3点所述、  

    [引用 userid="272382" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129240/ucc21750-q1-sic-mosfet-driving-methods/4189833 #4189833"]对于全桥电路、我们建议在每个桥臂上使用1个双通道驱动器和2个单通道隔离式驱动器、 以支持 对每个桥臂的保护

    请详细说明一下。 您想说两个用于高侧的单通道驱动器和一个用于低侧的双通道驱动器?

    或1个用于半桥的双通道驱动器、2个用于其他半桥的单通道驱动器。

    如果可能、请分享使用此类驱动器组合的参考原理图/设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    2个具有 高侧保护功能的单通道隔离式驱动器和1个具有低侧保护功能的双通道驱动器、这也取决于系统和保护要求。

    我们有  一个使用 UCC21732的参考设计-与 UCC21750属于同一系列。 但这不是全桥参考设计。 但它将为您提供 有关使用 UCC217xx 器件实现隔离式偏置和其他保护功能的信息。

    您还可以参考 UCC21750 EVM 设计文件 以及如何集成 隔离式驱动器。

    如果回答了您的问题、请按绿色按钮。

    谢谢

    Sasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。

    但想知道在没有自举方法(隔离式偏置电源)的情况下、自举 MOSFET 驱动方法的优缺点是什么?

    是否总是首选自举?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    自举方法是通过二极管、电阻器和旁路电容器产生高侧偏置的经济高效的方法之一。 如果按照应用手册共享 的[“自举电路”确保适当的电容、电阻器和二极管]中所述进行了适当的设计,则这就足以满足隔离式偏置要求。

    POS:具有成本效益、只需很少 的组件和简单的电路即可生成隔离式偏置。

    需要 考虑的几个因素、

    1. 当低侧驱动器切换时,自举电容器将充电,因此需要考虑应用是否允许适当的低侧“接通”时间。   

    2.需要设计适当的 C 和 R 值 ,以便自举 电源以最小的损耗为所有需要的负载条件提供所需的偏置。

    希望它能解答您的问题。

    谢谢

    Sasi   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasikala、

    我使用的是 UCC21750-Q1驱动器。 在自举参考文档《半桥配置的自举电路选择》中、有以下术语不适用于21750。

    例如、IHB = HB 到 VSS 泄漏电流。

    泄漏电流用于 IH 或 IL、即数据表中提到的5V 侧(逻辑输入 IN+、IN-)。

    我们是否应该考虑该电流来计算自举电容值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    Cboot 应支持开关电流[基于栅极电容]+器件 静态电流最大值[整个开关 TON+TOFF]

    IHBS 不是 IH/IL 逻辑输入泄漏电流。  数据表中未定义 UCC21750的 VDD 泄漏电流规格[相当于 HB 泄漏]。

    如果您计划设计偏置器件电流[IVDDmax]+外部栅极电容所需的电流[基于电源开关栅极电荷]、则它将满足您的偏置需求。 希望这对您有所帮助。

    此外、正如设计中建议的、Cboot min >= 10xCg、这应该有助于设计 Cboot。

    我建议您在系统中对此设计进行仿真和原型设计、以验证它是否能够在驱动器限制范围内正常工作。

    我们还提供了使用 UCC14240-Q1的隔离式偏置参考设计 、该 参考设计是一种单芯片解决方案、可在以下 链接中为 UCC217xx 系列器件创建正负隔离式偏置

    谢谢

    Sasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您建议的直流/直流模块 UCC14240-Q1适用于24V 系统、我们的输入范围为9-16V。

    我认为 UCC21750-Q1的数据表中应该已经提到了泄漏电流参数。

    哪种工具/软件适用于 UCC21750-Q1仿真? PSpice?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中的 UCC21750模型 仅适用于 PSpice -因此您可以使用 PSPICE 进行仿真。