请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TIDA-01093、 BQ76940、 BQ76930大家好
我希望你们做得超级酷!!
我们需要您的支持、
我们的要求是、我们需要开发一个 在 60A 至100A 范围内具有低侧开关22S BMS 的系统
请为我们的应用推荐 BMIC。
提前感谢您
哈迪克·贾尼
硬件工程师
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
我希望你们做得超级酷!!
我们需要您的支持、
我们的要求是、我们需要开发一个 在 60A 至100A 范围内具有低侧开关22S BMS 的系统
请为我们的应用推荐 BMIC。
提前感谢您
哈迪克·贾尼
硬件工程师
您好、Hardik、
我们没有没有堆叠的解决方案。 我们只有支持高达16S 的 IC。 对于低侧开关,您可以参考 TIDA-01093 (https://www.ti.com/tool/TIDA-01093 ),但使用 BQ76940而不是 BQ76930。 在本例中、您可以对22节电池使用一个 BQ76940和一个 BQ76930。
此致、
Matt