This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请建议一个不带级联的22节电池 PMIC 解决方案

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01093, BQ76940, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133606/please-suggest-a-solution-for-22-cells-bmic-without-cascading

主题中讨论的其他器件:TIDA-01093BQ76940BQ76930

大家好  

我希望你们做得超级酷!!

我们需要您的支持、

我们的要求是、我们需要开发一个 在 60A 至100A 范围内具有低侧开关22S BMS 的系统

请为我们的应用推荐 BMIC。

提前感谢您  

哈迪克·贾尼  

硬件工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardik、

    我们没有没有堆叠的解决方案。 我们只有支持高达16S 的 IC。 对于低侧开关,您可以参考 TIDA-01093 (https://www.ti.com/tool/TIDA-01093 ),但使用 BQ76940而不是 BQ76930。 在本例中、您可以对22节电池使用一个 BQ76940和一个 BQ76930。

    此致、

    Matt