This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:关于每个封装的发布日期

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65219, AM6412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131453/tps65219-about-release-date-per-package

器件型号:TPS65219
主题中讨论的其他器件: AM6412

大家好、

在数据表中、该器件计划发布两个封装、即 RHB 和 RSM。 两个封装之间的发布日期是否有任何不同?

此致、

太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    感谢您在 E2E 上发帖。 我们的 TPS65219专家不在办公室。 请在下周中旬之前收到回复。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    感谢您的耐心! TPS65219非汽车 PMIC 将具有两个封装选项、5x5 (RHB)和4x4 (RSM)、但不会同时发布、并且需要足够的需求才能将这两个封装发布到市场上以用于特定 OPN。 您对哪个可订购器件型号(或 NVM)感兴趣? 我可以向我们的营销团队核实您将在应用中使用的 OPN 的预期发布时间表。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda、

    感谢你的答复。

    在 TI 网站的产品页面中、仅提供 RHB 封装。 这是否意味着 RHB 封装将于2023年3月左右发布、RSM 封装将于其他时间发布?

    我们的客户希望在产品页面中使用相同的产品(RHB 封装)和样片。 如果您也能了解 RSM、请告诉我。

    此致、

    太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    TPS6521901RHBR 和 TPS6521903RHBR 将是将于2023年3月发布的前两个器件型号(采用5x5x RHB 封装)。 如果您计划使用不同的器件型号、请告诉我、我可以与我们的营销团队核实预期的发布时间表。

    我还将添加指向应用手册的链接、其中显示了为 AM62处理器供电的 TPS65219。  使用 TPS65219 PMIC 为 AM62x 供电(修订版 A) 

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda、

    我知道 RSM 封装比 RHB 1发布的时间晚。

    如果 RSM 的特性与 RHB 相同、则客户可能需要考虑 、因为该器件尺寸小于 RHB。

    那么、您能否检查 RSM 的发布计划?

    此致、

    太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    绝对是! 我可以向营销团队了解 RSM 的发布计划、但需要有关您感兴趣的特定 NVM 的信息。 我们根据器件型号(即 TPS65219xx)的第9位和第10位数字来识别 NVM 配置。

    如果您向我们提供有关将使用 PMIC 供电的处理器的信息、以及存储器(DDR4或 LPDDR4)和输入电源(3.3V 或5V)、我应该能够帮助您确定该特定用例的 NVM。   

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda、

    很抱歉、我缺少信息。 我们计划将 TPS6521901用于 AM6412和具有5V 输入电源的 DDR4存储器。

    此致、

    太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    我们预计在2020年第2季度末发布采用 RSM 封装(4x4)的 TPS6521901。  

    谢谢、

    Brenda