Other Parts Discussed in Thread: LM5176
嘿、我正在设计一个输入电压在35V-55V 范围内的可调节输出直流/直流转换器、输出电压为42V-55V、恒定电流为2A。 我已经完成了原理图、我正在使用 AD5162数字电位器通过 FB 电阻器网络调节输出。 我希望获得一些有关此设计是否起作用的反馈。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Phillip、
感谢您通过 e2e 与我们联系。
是的、这个概念可以起作用。
我建议如下:
始终使反馈分压器的低侧电阻器成为可变电阻器-您确实这么做了- (绝不是高侧电阻器)。
将可编程电阻器与反馈分压器的固定低侧电阻器并联。
将其尽可能靠近 LM5176的 FB 引脚放置。
我不确定 AD5162在加电后和编程之前的行为。
确保在这些时间内不会遇到任何极端情况。
如果您想在运行期间更改可变电阻器、请执行小步进并在步进之间留出足够的时间。
否则、LM5176会认为负载会立即发生变化、并尝试对此进行补偿。
此致、
哈里
您好!
感谢你的答复。 这听起来很好、我将尝试按照建议实施。
我在没有可调输出的情况下运行仿真时遇到了另一个问题。 我尝试将电感器电流限制在3A 以下(我已更改过文章中的原理图以反映这些更改)、并且我尝试使用提供的 PSpice 文件仿真结果并更改启动文件中的必要值。 仿真看起来不像这样、输出在开始再次恢复之前会下降、峰值大约为4V 和170mA。 不确定这里可能出现什么问题、但我确实看到、在输出停止达到42V/2A 之前、我可以增加 Rsense 的最大值为34mohms (34mhms 及以下版本正常工作、但电感器电流不低于3A)。 在查看设计之后、我已经验证了快速入门工具中的所有计算结果、一切看起来都很好。 我想知道仿真设置或整体设计是否有问题?
谢谢
您好 Niklas、
我已将原理图连接到顶部的原始帖子上。 我也可以在这里发布来自 PSpice 的准确值以及波形。 如前所述、这仅用于仿真、因为我想查看它是否能在订单下达之前正常工作。
启动原理图:
e2e.ti.com/.../PSPice_2D00_Startup.pdf
输出电压和电流、电感器电流:

SS、FB、CS 引脚电压:

谢谢!
您好、Philipp、
感谢您发送原理图和图。
从 SS 信号可以看出、器件从未立即完成启动和关断。
它会遇到过流保护和复位问题。
对于所需的最大2A 负载、41m Ω 的感应电阻可能过大、尤其是因为您必须考虑电感器上的纹波电流。
我建议将感测电阻 R61减小到10m Ω、并检查仿真是否正常运行。
否则、我们必须更深入地研究设计。
如果您有任何进展、请告诉我。
此致、
Niklas
您好、Philip、
感谢您的回复。
我很高兴看到您在仿真中至少取得了一些进展。
当 SS 引脚再次跳转至低电平时、您可以尝试将感应电阻器值设置为甚至低于28m Ω、因此我们可以确定这次会触发过流。 您可以在调试过程中将其设置为5或10m Ω、然后再次增大该值。
如果这不能解决问题、我们可以查看电路的其他组件:
此仿真的参数是什么? (需要 VIN、Vout、Iout)
使用了哪些电感器和 MOSFET 模型? 它们是理想的模型、还是更真实的模型、这些模型可能会达到饱和或过压?
您还提到了7ms 后电感器纹波的行为可疑。 您能否放大该图以获得更好的图片?
此致、
Niklas
您好、Philip、
感谢您提供更多数据。
我想知道电感器电流的强峰值来自哪里。 它可能必须处理开关行为。
很抱歉、我需要更多数据、但您能查看开关节点电压以及栅极驱动器电压吗?
我假设此测量是在升压模式运行(Vin 低于 Vout)期间进行的? 在这种情况下、输出侧的开关节点和栅极驱动器应为有源侧。 但是、如果 Vin 接近 Vout、则在降压和升压模式之间的转换阶段、两侧都可以处于活动状态。
看一下快速入门计算器、他的补偿对我来说看起来很好、所以这不应该是稳定性问题。
此致、
Niklas
您好、Philip、
再次感谢您提供的新数据。
我与一位同事交谈、想对这种奇怪的电感器电流行为有第二个看法。
根据我以前的经验、我们知道在某些情况下、仿真设置会影响结果。 这是非常奇怪的、因为我们希望它不会收敛或产生良好的结果。
您能否尝试使用以下设置运行仿真:

请告诉我是否有明显的改进、或者问题是否仍然存在。
还有一个问题、这种复位是在启动后仅发生一次、还是每15ms 重新发生一次?
此致、
Niklas
嗨、Niklas、
这很好、看起来肯定只是仿真结果的一个问题。 下面是我们使用的电流原理图和以下输出波形。
e2e.ti.com/.../3404.PSPice_2D00_Startup.pdf

一旦达到最终的 Vout 和 Iout 值、它就会稳定。 在我看来、除了电感器电流之外、它看起来很好。 我主要将预期波形与 LM5176_Trans 文件和数据表中给出的波形进行比较。 不过、当它在输出端稳定时的波形看起来不错、我将继续这样做。 如果还有其他问题、我应该注意让我知道。 除此之外、感谢您的帮助。