This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:可调节输出直流/直流转换器

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126567/lm5176-adjustable-output-dc-dc-converter

器件型号:LM5176

嘿、我正在设计一个输入电压在35V-55V 范围内的可调节输出直流/直流转换器、输出电压为42V-55V、恒定电流为2A。 我已经完成了原理图、我正在使用 AD5162数字电位器通过 FB 电阻器网络调节输出。 我希望获得一些有关此设计是否起作用的反馈。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Phillip、

    感谢您通过 e2e 与我们联系。

    是的、这个概念可以起作用。

    我建议如下:
    始终使反馈分压器的低侧电阻器成为可变电阻器-您确实这么做了- (绝不是高侧电阻器)。
    将可编程电阻器与反馈分压器的固定低侧电阻器并联。
    将其尽可能靠近 LM5176的 FB 引脚放置。

    我不确定 AD5162在加电后和编程之前的行为。
    确保在这些时间内不会遇到任何极端情况。

    如果您想在运行期间更改可变电阻器、请执行小步进并在步进之间留出足够的时间。
    否则、LM5176会认为负载会立即发生变化、并尝试对此进行补偿。

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。 这听起来很好、我将尝试按照建议实施。  

    我在没有可调输出的情况下运行仿真时遇到了另一个问题。 我尝试将电感器电流限制在3A 以下(我已更改过文章中的原理图以反映这些更改)、并且我尝试使用提供的 PSpice 文件仿真结果并更改启动文件中的必要值。 仿真看起来不像这样、输出在开始再次恢复之前会下降、峰值大约为4V 和170mA。 不确定这里可能出现什么问题、但我确实看到、在输出停止达到42V/2A 之前、我可以增加 Rsense 的最大值为34mohms (34mhms 及以下版本正常工作、但电感器电流不低于3A)。 在查看设计之后、我已经验证了快速入门工具中的所有计算结果、一切看起来都很好。 我想知道仿真设置或整体设计是否有问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Phillip、

    我 将向我们的 PSpice 专家提出这个问题。

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:

    感谢您对问题进行了概述。

    您能否提供一些图以及您正在使用的电流原理图?
    请 注意以下信号:
    电感器电流、
    SS 引脚电压(用于检查斜升是否正常工作)
    CS 引脚电压(用于检查是否存在过流保护触发器)
    FB 引脚
    和输出电压。

    也许我们可以找出器件无法启动的原因。

    非常感谢。
    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Niklas、

    我已将原理图连接到顶部的原始帖子上。 我也可以在这里发布来自 PSpice 的准确值以及波形。 如前所述、这仅用于仿真、因为我想查看它是否能在订单下达之前正常工作。

    启动原理图:

    e2e.ti.com/.../PSPice_2D00_Startup.pdf

    输出电压和电流、电感器电流:

    SS、FB、CS 引脚电压:

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philipp、

    感谢您发送原理图和图。
    从 SS 信号可以看出、器件从未立即完成启动和关断。
    它会遇到过流保护和复位问题。
    对于所需的最大2A 负载、41m Ω 的感应电阻可能过大、尤其是因为您必须考虑电感器上的纹波电流。
    我建议将感测电阻 R61减小到10m Ω、并检查仿真是否正常运行。
    否则、我们必须更深入地研究设计。

    如果您有任何进展、请告诉我。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Niklas、抱歉、我在过去几天里从项目中休息了一会。

    我按照 TI 快速入门工具的建议将其降低至28mohms。  输出在一段时间内看起来正常。 电感器电流经过7ms 标记后变得奇怪、并以高于以前的峰间电流振荡。 电感器电流超过17ms 时、电感器电流尖峰并变得不稳定、输出电流和电压也是如此。 下面随附了波形:

    让我知道这会发生什么情况、

    谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Niklas、抱歉、我在过去几天里从项目中休息了一会。

    我按照 TI 快速入门工具的建议将其降低至28mohms。  输出在一段时间内看起来正常。 电感器电流经过7ms 标记后变得奇怪、并以高于以前的峰间电流振荡。 电感器电流超过17ms 时、电感器电流尖峰并变得不稳定、输出电流和电压也是如此。 下面随附了波形:

    让我知道这会发生什么情况、

    谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    感谢您的回复。
    我很高兴看到您在仿真中至少取得了一些进展。

    当 SS 引脚再次跳转至低电平时、您可以尝试将感应电阻器值设置为甚至低于28m Ω、因此我们可以确定这次会触发过流。 您可以在调试过程中将其设置为5或10m Ω、然后再次增大该值。

    如果这不能解决问题、我们可以查看电路的其他组件:
    此仿真的参数是什么? (需要 VIN、Vout、Iout)
    使用了哪些电感器和 MOSFET 模型? 它们是理想的模型、还是更真实的模型、这些模型可能会达到饱和或过压?
    您还提到了7ms 后电感器纹波的行为可疑。 您能否放大该图以获得更好的图片?

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MOSFET 型号为 Infineon 的 BSC019N08NS5型号。 将 Rsense 值更改为10mohms 后、我附加了波形、它们如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    感谢您提供更多数据。
    我想知道电感器电流的强峰值来自哪里。 它可能必须处理开关行为。
    很抱歉、我需要更多数据、但您能查看开关节点电压以及栅极驱动器电压吗?
    我假设此测量是在升压模式运行(Vin 低于 Vout)期间进行的? 在这种情况下、输出侧的开关节点和栅极驱动器应为有源侧。 但是、如果 Vin 接近 Vout、则在降压和升压模式之间的转换阶段、两侧都可以处于活动状态。

    看一下快速入门计算器、他的补偿对我来说看起来很好、所以这不应该是稳定性问题。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    它将在降压模式下获取。 我发送的第一个波形显示了电感器电流在42V 开始稳定时的跳变、输出电压跳至46V 左右、因此仍然低于 Vin。 下面是请求的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    再次感谢您提供的新数据。
    我与一位同事交谈、想对这种奇怪的电感器电流行为有第二个看法。

    根据我以前的经验、我们知道在某些情况下、仿真设置会影响结果。 这是非常奇怪的、因为我们希望它不会收敛或产生良好的结果。
    您能否尝试使用以下设置运行仿真:

    请告诉我是否有明显的改进、或者问题是否仍然存在。
    还有一个问题、这种复位是在启动后仅发生一次、还是每15ms 重新发生一次?

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Niklas、

    这很好、看起来肯定只是仿真结果的一个问题。 下面是我们使用的电流原理图和以下输出波形。

    e2e.ti.com/.../3404.PSPice_2D00_Startup.pdf

    一旦达到最终的 Vout 和 Iout 值、它就会稳定。 在我看来、除了电感器电流之外、它看起来很好。 我主要将预期波形与 LM5176_Trans 文件和数据表中给出的波形进行比较。 不过、当它在输出端稳定时的波形看起来不错、我将继续这样做。 如果还有其他问题、我应该注意让我知道。 除此之外、感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    感谢您的更新。
    我很高兴设计现在可以正常工作。

    波形对我来说也非常稳定。
    从我的角度来看、我对该设计没有任何顾虑。

    如果仍有任何问题出现、请随时联系我们。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    由于此主题没有其他注释、我现在将关闭它。
    如果您没有任何其他问题、请随时单击已解决按钮。
    否则、您可以随时在下面回复以重新打开该线程。

    谢谢、此致、
    Niklas