主题中讨论的其他器件: EV2400
你(们)好。
我叫 Fenrir、我正在使用 BQ25892进行充电测试。
我面临的问题是、当电池为3V 时、充电电流将从2A 下降、充电器无法进入 CC 模式。 我应该禁用 ICD,然后再试一次吗?
电源输入功率= 12V/3A
电池信息:
标称电压= 3.8V
最大持续充电电流= 2A
结束电压= 2.92V
全电压= 4.2V
热敏电阻= TH05-3H103FR
电感器规格、即原理图中的 L15。
下面是寄存器表:
REG0 = 0x7F
REG1 = 0x06
REG2 = 0x1D
REG3 = 0x1A
REG4 = 0x20
REG5 = 0x13
REG6 = 0x5E
REG7 = 0x9D
REG8 = 0x03
REG9 = 0x44
Rega = 0x73
REGB = 0x47
REGC = 0x85
regd = 0x53
REGe = 0x00
REGF = 0x00
REG10 = 0x00
REG11 = 0xDF
REG12 = 0x00
REG13 = 0x3F
REG14 = 0x05
我没有 EV2400、因此我从"总相位"读取 I2C 值、然后填写寄存器。