This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:充电器始终处于 CV 模式

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25892, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131027/bq25892-charger-always-in-cv-mode

器件型号:BQ25892
主题中讨论的其他器件: EV2400

你(们)好。

我叫 Fenrir、我正在使用 BQ25892进行充电测试。  

面临的问题、当电池3V 时、充电电流2A 下降充电器无法进入 CC 模式我应该禁用 ICD,然后再试一次吗?

电源输入功率= 12V/3A


电池信息:
标称电压= 3.8V
最大持续充电电流= 2A
结束电压= 2.92V
全电压= 4.2V

热敏电阻= TH05-3H103FR



电感器规格、即原理图中的 L15。



下面是寄存器表:  
REG0 = 0x7F
REG1 = 0x06           
REG2 = 0x1D
REG3 = 0x1A
REG4 = 0x20
REG5 = 0x13
REG6 = 0x5E
REG7 = 0x9D
REG8 = 0x03
REG9 = 0x44
Rega = 0x73
REGB = 0x47
REGC = 0x85
regd = 0x53         
REGe = 0x00         
REGF = 0x00         
REG10 = 0x00        
REG11 = 0xDF        
REG12 = 0x00        
REG13 = 0x3F
REG14 = 0x05

我没有 EV2400、因此我从"总相位"读取 I2C 值、然后填写寄存器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据寄存器读数、存在 NTC 故障。 请进行更正并重试。  有关详细信息、请参阅9.2.7.5 d/s 上的热敏电阻鉴定。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、  

    感谢你的帮助。

    我焊接了一个7.5k Ω 电阻器来替代 R283、R283是 TS 分压器中的较低电阻器、以使 TS 引脚保持"正常"状态。
    但它没有帮助。

    因此,我检查电源线并将电缆更换为良好的电缆(电阻仅为0.04ohm),然后充电电流从700mA 上升到960mA,但仍略有下降。 充电电流仍然无法保持在2A。  

    当电池电压低于"充电电压限制"(4.208V)时、我的充电器仍卡在 CV 模式。


    还有一个问题、我可以通过执行一些操作将 REG0B 从"USB CDP"更改为"适配器"吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于周一(9/22年9月5日)是一个联邦假日、我们将在周二返回给您。

    非常感谢您的理解、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    更改 TS 电阻后、您是否再次读取 GUI 并确认 NTC 状态正常?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢你的帮助。
    最后、我发现了问题的根本原因、它是由数字万用表引起的。
    我选择了3A 齿轮进行2A 充电电流检测、但遗憾的是、该齿轮的 ESR 似乎过高、无法让充电器在 CV 模式下存储。
    一旦我将档位更改为10安培范围、问题就会消失。

    BTW、我使用的万用表是 Keysight 34465A。 所以我一开始就没有怀疑。

    再次感谢您、如果您有任何疑问、请告诉我。