This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27210:最大工作频率

Guru**** 2501405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5113, LMG1210, UCC27210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133753/ucc27210-maximum-operating-frequency

器件型号:UCC27210
主题中讨论的其他器件:LM5113LMG1210

D 类放大器目前设计为在15MHz 下工作。

但 LMG1210、1205和 LM5113都没有库存。

我想知道 UCC27210是否可以达到此工作频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jia、

    感谢您关注 TI 栅极驱动器。 您提到的 GaN 驱动器将是您提到的高频运行的最佳驱动器。 UCC27210和大多数100V 半桥驱动器尚未经过测试和确认可在高达15MHz 的频率下运行。 一般而言、100V 驱动器已经过测试、以确认在某些情况下至少1MHz 的工作频率、在某些情况下为2MHz 至5MHz、  

    您是否需要半桥驱动器<我假设情况是这样。 如果低侧驱动器可以在您的应用中工作、则低侧驱动器中可能有一些选项。

    此致、