请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27210 主题中讨论的其他器件:LM5113、 LMG1210、
D 类放大器目前设计为在15MHz 下工作。
但 LMG1210、1205和 LM5113都没有库存。
我想知道 UCC27210是否可以达到此工作频率?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jia、
感谢您关注 TI 栅极驱动器。 您提到的 GaN 驱动器将是您提到的高频运行的最佳驱动器。 UCC27210和大多数100V 半桥驱动器尚未经过测试和确认可在高达15MHz 的频率下运行。 一般而言、100V 驱动器已经过测试、以确认在某些情况下至少1MHz 的工作频率、在某些情况下为2MHz 至5MHz、
您是否需要半桥驱动器<我假设情况是这样。 如果低侧驱动器可以在您的应用中工作、则低侧驱动器中可能有一些选项。
此致、