This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A24:为什么 TPS7A24需要等待 Vout 上升?

Guru**** 2516930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A24, TPS7A26

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133820/tps7a24-why-tps7a24-has-a-wait-time-until-vout-bringing-up

器件型号:TPS7A24
主题中讨论的其他器件: TPS7A26

您好、先生、

现在、我使用 TPS7A2401设计3.6V 电源轨并检查启动行为。

对于正常 LDO、Vout 与 Vin 同时上升。 但是、TPS7A2401具有如下等待时间。 ( 大约为1ms)

您能否告诉我为什么 TPS7A24需要等待 Vout 启动? 以及如何计算该等待时间?

它看起来像是一个触发器来升高 Vout。

这是我的状况。

输入电压:6V,输出电压:3.6V

Cin:1uF,Cout:10uF,Cf: 10nF

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您与我们分享此信息。  

    当您提到正常 LDO 时、您碰巧知道器件型号还是其他 LDO? 此外、EN=Vin 吗?  

    不同的器件具有不同的内部电路、根据设计和特性、这可能会有所不同。 该延迟时间对于该器件而言非常典型:  

    这些是从 TPS7A26 DS 获取的、TPS7A24与 TPS7A24非常相似、并且将表现出一些与启动相同的性能。

    下面的示波器截图来自其他基准数据、表明它可能比 Vin 和 EN 启动时的时间长1ms。  

    您知道时间要求是什么吗? 也许我们可以看到另一个 LDO 是否更适合您的应用。  

    最棒的  

    Edgar Acosta