请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A24 主题中讨论的其他器件: TPS7A26
您好、先生、
现在、我使用 TPS7A2401设计3.6V 电源轨并检查启动行为。
对于正常 LDO、Vout 与 Vin 同时上升。 但是、TPS7A2401具有如下等待时间。 ( 大约为1ms)
您能否告诉我为什么 TPS7A24需要等待 Vout 启动? 以及如何计算该等待时间?
它看起来像是一个触发器来升高 Vout。

这是我的状况。
输入电压:6V,输出电压:3.6V
Cin:1uF,Cout:10uF,Cf: 10nF
此致、