主题中讨论的其他器件:BQ76930
我们刚刚尝试通过 UN38.3测试获取一些电池。
遗憾的是、6/8发生故障、并出现 CFET 或 DFET 故障。
蓄电池使用 PRES 引脚、该引脚在测试过程中处于开路状态、不会连接到蓄电池端子。
黑盒记录了一个永久性故障、电流为+/-5mA。
该设计使用15m Ω 感应电阻器、CFET/DFET 上的默认 PF 为5mA。
默认情况下、死区为3mA、库仑计数器死区为38 (x 264nV 单位)。
对于15m Ω 的 BQ76930、5mA 阈值似乎可以很好地承受+/-3LSB 偏移误差。
我不完全了解库仑计数器死区设置以及它如何影响因素。
是否有更多详细信息?
我刚刚将电池组从-20至70循环、并且在整个周期内、电流一直保持在0mA 稳定。
有人能提供一些建议吗?
这是故障单元之一的转储。