This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:库仑计数器死区

Guru**** 2596985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133933/bq78350-coulomb-counter-deadband

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件:BQ76930

我们刚刚尝试通过 UN38.3测试获取一些电池。

遗憾的是、6/8发生故障、并出现 CFET 或 DFET 故障。

蓄电池使用 PRES 引脚、该引脚在测试过程中处于开路状态、不会连接到蓄电池端子。

黑盒记录了一个永久性故障、电流为+/-5mA。

该设计使用15m Ω 感应电阻器、CFET/DFET 上的默认 PF 为5mA。

默认情况下、死区为3mA、库仑计数器死区为38 (x 264nV 单位)。

对于15m Ω 的 BQ76930、5mA 阈值似乎可以很好地承受+/-3LSB 偏移误差。

我不完全了解库仑计数器死区设置以及它如何影响因素。

是否有更多详细信息?

我刚刚将电池组从-20至70循环、并且在整个周期内、电流一直保持在0mA 稳定。

有人能提供一些建议吗?

这是故障单元之一的转储。

e2e.ti.com/.../220509.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    PF 状态显示故障发生时电流测量值为5mA (请参阅.gg.csv 文件中的 PF 状态:电流)。 库仑计数器死区的最佳设置为9 (根据特征确定)、但我认为这不会导致您的问题。 我认为电流死区会影响该故障、但库仑计数器死区不会影响。 您的感应电阻器的电阻值为15m Ω、这比许多应用都大、因此对于较小的噪声量、将测量电流。 如果您认为 CFETF 和 DFETF 电流阈值被错误触发、则可以增大这些阈值。  

    此致、

    Matt