This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77216:低电流检测

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77216EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131301/bq77216-ow-detection

器件型号:BQ77216

各位专家、您好!  

我们刚刚收到了第一块使用 BQ7721607PWR 的原型板。 我们发现此保护器出现意外故障。 当连接至16V 直流电源时、COUT 和 DOUT 均有效(测量值为6V)。 已确认电池电压在范围内、从而消除了过压或欠压。 温度传感器引脚按照数据表中的规定保持悬空、这将开路或振荡器路径保留为 COUT 和 DOUT 均处于活动状态的原因。

然后、我们将 BQ7721607替换为 BQ772106。 区别在于06禁用了开路(OW)检测。 使用该替代产品、我们发现 COUT 和 DOUT 处于非活动状态(测量0V)、这表明 COUT 和 DOUT 为何在07上处于活动状态。 我们之前确认我们读取了正确的电压。  

两个问题

  1. BQ7721607 OW 检测为何处于活动状态? 我们的设计使用两个 BQ772107与一个 BQ7692006PWR 配对。  我们是否需要对此配对进行任何特定的说明? 是否存在与电池连接相关的任何问题、并使顶部短接到电池5? 我之前发布过这方面的信息。 请参阅随附的 BQ7721607设计。  
  2. 是否有办法将 BQ772106过压保护从4.275V 降低到4.25V? 我们可以通过增大感应电阻器来实现这一点吗? 你有什么建议吗?

 

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    在本例中、我不会期望 OW 触发。 您是否为 BQ7692006电芯输入引脚配备了单独的滤波器组件? 您能否尝试将 R18减小一半来查看它是否存在任何差异(我想知道是否有如此多的电池输入短路、可能每个引脚的极小电流会增加、从而在 R18上产生足够的 IR 压降)。

    没有简单的方法可以降低 BQ7721606过压阈值。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好专家、

    我将 R18降低至500欧姆、并且 COUT 和 DOUT 仍在 BQ7721607上激活6V 电压。  然后  、我通过移除连接到另一个 BQ7721607和 BQ7692006的所有电源和感应电阻器来隔离 BQ7721607。 COUT 和 DOUT 仍为6V。 下面显示了所有连接、并且未使用其他滤波器组件。  

    然后、我检查了以下进入 BQ7721607的电压:从 V1到 V2、V2到 V3、V3到 V4和 V4到 V5-V16的电压全部为3.7V。 我检查了所有 V5-V16引脚是否都已连接。 已检查电阻器:R18更改为500欧姆、所有其他感应电阻器为1k 欧姆、电池5至 VDD 为300欧姆。 COUT 和 DOUT 的以下连接方式(移除了与晶体管的连接)。 还有什么可以帮我尝试的吗?  我购买了开发套件以进一步调查。 这是内部振荡器运行状况故障的可能性有多大?

    谢谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好专家、

    我将 R18降低至500欧姆、并且 COUT 和 DOUT 仍在 BQ7721607上激活6V 电压。  然后  、我通过移除连接到另一个 BQ7721607和 BQ7692006的所有电源和感应电阻器来隔离 BQ7721607。 COUT 和 DOUT 仍为6V。 下面显示了所有连接、并且未使用其他滤波器组件。  

    然后、我检查了以下进入 BQ7721607的电压:从 V1到 V2、V2到 V3、V3到 V4和 V4到 V5-V16的电压全部为3.7V。 我检查了所有 V5-V16引脚是否都已连接。 已检查电阻器:R18更改为500欧姆、所有其他感应电阻器为1k 欧姆、电池5至 VDD 为300欧姆。 COUT 和 DOUT 的以下连接方式(移除了与晶体管的连接)。 还有什么可以帮我尝试的吗?  我购买了开发套件以进一步调查。 这是内部振荡器运行状况故障的可能性有多大?

    谢谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还尝试将 R18降低到250欧姆。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    通过  移除连接到另一个 BQ7721607和 BQ7692006的所有功率和感应电阻器、隔离 BQ7721607后、我不会期望故障持续存在。 请在您获得开发套件测试结果后告知我们。 您是否有机会订购未启用 OW 的 BQ7721606或05版本? 这样、我们就可以确保它是 OW 故障。 很少发生 OSC 故障。  

    最棒的

    小东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好专家、

    我之前注意到、我们尝试用06替换07、故障消失了。

    我发现 、如果 BQ7721607温度传感器输入(引脚24)接地10k、而不是保持悬空、则 COUT 和 DOUT 将按预期工作。 不过、数据表专门指出、如果未使用该引脚、则应将其保持悬空。 您能否解释 一下 BQ7721607的正确功能 为什么与数据表中指定的功能相矛盾?    

    谢谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    由于 TS 引脚上的电阻为10千欧、故障消失、我怀疑故障 实际上可能是 OT。 因为 OW 或 OT 都将使 COUT DOUT 引脚变为有效状态。 通过在 TS 上使用10kohm、您可以使 TS 看起来就像一个非常低的温度、因此 OT 不会触发。

    根据 PCB 和环境的不同、TS 引脚可能会遇到意外噪声来触发 OT。 如果在您的应用中未使用 TS、则具有10K 或甚至100k 会阻止 OT 触发。

    最棒的

    小东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong、

    跟进 Joe 的评论。 同意它指向 TS 引脚上可能存在的问题可能导致了该问题。

    有关数据表的问题。 我们是否应该更新数据表以反映10k 或100k 至 GND 连接建议? 当前数据表显示、如果不使用 TS、则将其保持断开状态。

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob 和 Xiaodong、  

    我在 BQ77216EVM 板上的 BQ7721607环境温度下测试了该器件。 使用 用户指南中指定的方法短接电池5-16。 连接 RT1后、该芯片在 COUT 和 DOUT 为低电平时正常工作。 在 RT1断开连接的情况下、COUT 和 DOUT 均为高电平有效。  

    谢谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe 和 Jacob、您好!

    感谢您的确认和评论。 例如、如果不使用、我将更新数据表的 TS 引脚默认建议、即连接10kohm。  

    最棒的

    小东