This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951-Q1:关断引脚是否具有内部下拉电阻器

Guru**** 2522150 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951, LP2951-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132927/lp2951-q1-does-the-shutdown-pin-have-an-internal-pull-down-resistor

器件型号:LP2951-Q1
主题中讨论的其他器件:LP2951LP2951-N

如果我将关断 引脚保持悬空、会发生什么情况? 它是否具有内部下拉电阻器?

其他版本也有、例如 Microchip 的 LP2951数据表显示了一个内部原理图、其中关断引脚通过50k 电阻下拉至接地。

此致、

Andreas Wileur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:  

    您能否共享 Microchip LP2951的 DS? 我在 Microchip DS 的关断引脚上看不到50k Ω 下拉电阻器:  

    LP2951 - 100mA 低压降稳压器(microchip.com)

    让我联系我们的设计团队、验证是否没有下拉电阻器。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    感谢您的关注!

    您所链接的数据表第21页的图4-3显示了内部原理图。

    我们当前 BOM 中指定的 LP2951版本目前很难保持、但我可以购买 LP2951-50-Q1。 出于某种原因、原始设计人员将关断引脚悬空、我只需确保它们100%兼容。

    此致、
    Andreas Wileur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:  

    谢谢! 我完全错过了图4-3。  

    我仍在等待我们的设计人员的响应、以确认是否有下拉电阻器。 我将在得到答案后立即作出答复。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:  

    LP2951有一个下拉电阻器:  

    这来自我们的 LP2951-N 数据表、该数据表是我们继承自 National 的传统器件。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    非常感谢您的观看!

    此致、

    Andreas Wileur