主题中讨论的其他器件:LP2951、 LP2951-N
如果我将关断 引脚保持悬空、会发生什么情况? 它是否具有内部下拉电阻器?
其他版本也有、例如 Microchip 的 LP2951数据表显示了一个内部原理图、其中关断引脚通过50k 电阻下拉至接地。
此致、
Andreas Wileur
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Andreas:
您能否共享 Microchip LP2951的 DS? 我在 Microchip DS 的关断引脚上看不到50k Ω 下拉电阻器:
LP2951 - 100mA 低压降稳压器(microchip.com)
让我联系我们的设计团队、验证是否没有下拉电阻器。
最棒的
Edgar Acosta