请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54260 在数据表中:


那么 、54260可以通过的最大电流是多少?
测试上电电流高达7.6A、是否存在任何风险? 谢谢。
此致
小查理
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在数据表中:


那么 、54260可以通过的最大电流是多少?
测试上电电流高达7.6A、是否存在任何风险? 谢谢。
此致
小查理
您好 Charlie、
数据表中似乎没有最大规格、但我确实希望与典型规格有所不同。
但是、根据 最小值、在某些极端情况下、电流限制似乎可以在3.5A 峰值电流下跳闸。 请记住、这是高侧 MOSFET 看到的峰值电流、这也取决于所使用的电感器(例如电感器纹波电流)。
该器件适用于2.5A 直流负载电流。 如果您的峰值电流在7.6A 范围内、则看起来不适合此应用。
此致、
Denislav