This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260:TPS54260的最大电流

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131228/tps54260-maximum-current-of-tps54260

器件型号:TPS54260

在数据表中:

那么 、54260可以通过的最大电流是多少?

测试上电电流高达7.6A、是否存在任何风险? 谢谢。

此致

小查理  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charlie、  

    数据表中似乎没有最大规格、但我确实希望与典型规格有所不同。  

    但是、根据 最小值、在某些极端情况下、电流限制似乎可以在3.5A 峰值电流下跳闸。 请记住、这是高侧 MOSFET 看到的峰值电流、这也取决于所使用的电感器(例如电感器纹波电流)。  

    该器件适用于2.5A 直流负载电流。  如果您的峰值电流在7.6A 范围内、则看起来不适合此应用。  

    此致、  

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Denislav:

    感谢您的回答。

    我想知道、在实际应用中 、电流应该不超过3.5A 或6.1A? 谢谢。

    此致

    小查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charlie、  

    视情况而定。 这两个值都很重要。  

    例如:

    最小限值会影响电流限制跳变前的可能输出电流。 这对最小电感器值施加了限制、因此纹波不会太大、以至于过早触发最小电流限制规格。  

    最大限值会影响电感器的额定值。 您的电感器的额定电流应符合最大电流限制规格、以便在您获得具有此类电流限制值的器件时不会饱和。  

    此致、  
    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Denislav。

    此致

    小查理