Other Parts Discussed in Thread: BQ25713
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34110 主题中讨论的其他器件:BQ25713
大家好、我想使用其中一个警报输出来控制 BQ25713的 CELL_BATTPRESZ。 25713针对这个输入的技术规格最大值为0.15V 对于 IOL=3mA,警报输出34110的技术规格是 Vol=0.4V。 是否有任何迹象表明0.2mA 电流的值是多少?
提前感谢。