This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:ALERT 输出电压

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134149/bq34110-alert-outputs-vol

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件:BQ25713

大家好、我想使用其中一个警报输出来控制 BQ25713的 CELL_BATTPRESZ。 25713针对这个输入的技术规格最大值为0.15V 对于 IOL=3mA,警报输出34110的技术规格是 Vol=0.4V。 是否有任何迹象表明0.2mA 电流的值是多少?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有显示 alert1或 ALERT2电压值的测试数据、具体为0.2mA、因此我无法提供准确的数字。 话虽如此、我不希望它与已验证为3mA 的0.4V 有很大差异。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、感谢您的快速回答。 遗憾的是没有测试数据。

    FWiw、I 测得的电流为~180uA 时为5.4mV。 我假设输出是 N 沟道 MOSFET、它们必须在线性范围内工作、而不是在平台范围内工作。 不过、最好从制造商那里获得支持数据。