This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:关于对滤波器的需求

Guru**** 2810755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133834/lm7480-q1-about-the-need-for-filters

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件: LM74800-Q1

您好!

我想问您有关 LM7480-Q1的问题。
在我的电路中、该器件后跟一个直流/直流转换器。
(问题)
我是否需要在该器件之后使用滤波器以避免直流/直流转换器产生噪声?
如果是、共模滤波器还是正常模式滤波器更好?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    如果由于输出直流/直流转换器的噪声而需要滤波器、我建议使用差分滤波。 如果 LM74800-Q1的输出电容不足以滤除直流/直流噪声、我们发现客户使用的下一种最常见的滤波类型是 LM74800-Q1输出端的 C-L-C 滤波器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    我从您的回答中看到了随附的图像、我是对的吗?
    此外、该 CLC 滤波器是否对 CISPR25有效?
    此外、您是否只需要正常模式滤波器而不需要共模滤波器?

    另一个问题是、对于该器件的输入侧、假设 EFT/B (电气快速瞬变/突发:IEC61000-4-4)。
    是否需要滤波器作为 EFT/B 的对策?
    哪些滤波器(如果有)很好?
    添加滤波器时、预计在负载突降期间会有大电流流动、因此存在滤波器尺寸增大的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    请参阅下面的内联回答、

    我从您的回答中看到了随附的图像、我是对的吗?

    • 是的、你是对的。 我建议在输出端使用 C-L-C 滤波器。

    此外、该 CLC 滤波器是否对 CISPR25有效?

    • 在 LM74800-Q1的输入端执行 CISPR25测试。 因此、该 C-L-C 滤 波器有助于抑制 DC-DC 产生的噪声、但无法抑制 LM74800-Q1的噪声(因为该滤波器位于 LM74800-Q1的输出端)。 好消息是、LM74800-Q1将在其输入端不使用任何额外滤波器的情况下自行进行 CISPR25 5级测试。 因此、简而言之、您所展示的电路应该能够抑制直流/直流噪声并有助于符合 CISPR25标准。   

    此外、您是否只需要正常模式滤波器而不需要共模滤波器?

    • 这是一个系统级决策。  如果 您的系统具有共模噪声、则可能需要共模滤波。  

    另一个问题是、对于该器件的输入侧、假设 EFT/B (电气快速瞬变/突发:IEC61000-4-4)。
    是否需要滤波器作为 EFT/B 的对策?
    哪些滤波器(如果有)很好?
    添加滤波器时、预计在负载突降期间会有大电流流动、因此存在滤波器尺寸增大的问题。

    • LM74800-Q1输入端的 TVS 通常要求电路通过 ISO7637-2标准。 有关 TVS 选择的更多信息、请参阅数据表中的"11.2 TVS Selection for 12V Battery Systems (适用于12V 电池系统的 TVS 选择)"部分。  您可以检查所选的 TVS 是否足以抑制浪涌(根据 IEC61000-4-4)。