This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92390:TPS92390能否在模拟调光模式下控制低于1mA 的小电流?

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125208/tps92390-can-tps92390-control-small-current-like-less-than-1ma-with-analog-dimming-mode

器件型号:TPS92390

大家好、

我的一位客户正在寻找 LED 驱动器、该驱动器可以通过模拟调光模式控制低于1mA 的小电流。

我认为 TPS92390可以驱动小电流。 客户要求如下。

 输入电压:5V
 输出电压:6.4V (2个 LED)~12.8V (4个 LED)
 拓扑:升压
 通道编号:1CH (在 TPS92390情况下、它们希望将 OUT1/2/3/4连接在一起)
 输出电流:500mA (最大值)、~小于1mA (最小值)
 调光方法:模拟调光(通过连续电流)
 电流变化周期:每33ms (它们希望每33ms 更改一次输出电流。)

请问您能回答以下问题吗?

问题1.   TPS92390能否满足这些要求并通过模拟调光模式控制低于1mA 的小电流?
问题2.  OUT1/2/3/4是否可以连接在一起?

此外、如果 您有任何其他器件可根据其要求推荐、您能告诉我器件型号吗?  

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    我们的专家 因公出差、 将在 8月13日之前回复您 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kazuya

    TPS92390可驱动低至1mA 的电流

    2.可以将 OUT1/2/3/4连接在一起以获得更大的额定电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mason、Hardy、

    非常感谢您的回复。

    下面是我可以向您提出的其他几个问题吗?

    问题1. 他们 希望像我之前写的那样灌入500mA LED 电流。 因此、OUT1/2/3/4需要连接在一起。  
        当所有输出连接在一起时、TPS92390能否驱动低于1mA 的 LED 电流?

    问题2. 您认为这种情况下的最小电流是多少? 0.5mA? 或者更少?

    问题3. TPS92390能否单独打开/关闭每个输出?  

    问题4. 如果 Q3回答是、哪个寄存器可以控制每个输出的开/关?    

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Kazuya

    Q1、Q2:实际上、这实际上取决于所需的电流精度、正如数据表所述、要获得良好的精度、最好将模拟调光电流设置为高于30mA。 为了获得超低电流、建议在混合模式(模拟+ PWM)下工作。 您是否想分享为什么不喜欢 PWM 调光? 该项目的一些背景信息将会有所帮助

    Q3:不能单独控制。 如果需要独立控制、则可以选择 LP8863。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    非常感谢您提供的信息。

    客户希望使用模拟调光 LED 驱动器作为摄像机、相机和医疗示波器的光源。 需要避免闪烁。
    因此它们不想使用 PWM 调光。

    下面我可以向您提出几个问题吗?

    问题1. 当通过外部电阻器 RISET 将最大输出电流设置为125mA 时、我认为最小输出电流为125mA/4095=30uA
    通过最小 LED_CURRENT[11:0]寄存器数据、但电流精度可能不高。
    我的理解是否正确?

    问题2. 在"电流调光模式"下、是否所有亮度阶跃都由 LED 电流而非 PWM 控制?

    我知道4通道输出不能单独打开/关闭。

    谢谢、此致、

    Kazuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Kazuya

    Q1:实际上、理解并不是很正确、我认为12位寄存 器 LED_CURRENT[11:0]更多地是反映分辨率的因素、而不是最小电流。  因此、如果我们通过外部电阻器设置为10mA、这并不意味着我们可以得到10mA/4095=2.4us。  

    问题2:您的理解是正确的。  电流调光模式意味着由 LED 电流控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    非常感谢您的回复。

    我可以向您提出以下其他问题吗?

    问题1. TPS92390产品说明书(Ver.SNVSBY7)第22页指出 ILED=(1.21V/RISET*2580)*(LED_CURRENT[11:0]/4095)
        因此、我认为当 RISET 为24.9744k Ω 且 LED_CURRENT[11:0]= FFFh 时、输出电流设置为125mA。
        此外、我认为当 LED_CURRENT[11:0]= 7FFh 时、输出电流设置为62.5mA
        当 LED_CURRENT[11:0]= 001h 时、输出电流设置为理想值30uA。

        我的理解是否正确?

    问题2. 您在该轮距顶部所说 的 TPS92390可驱动低至1mA 的电流。
       这是否意味着 TPS92390可以在一个输出端驱动低至1mA 的电流? 或者 在四个输出连接在一起以进行500mA 驱动的情况下?

    问题3. 正如您所写的、器件数据表指出 、为了实现高精度 LED 电流、
        建议将 ILED 电流设置在30mA 至200mA 的范围内。
        这个"30mA~200mA"是指 用"1.21V/RISET*2580"计算得出的 ILED 吗?
        或者它是指通过  "(1.21V/RISET*2580)*(LED_CURRENT[11:0]/4095)"计算出的 ILED?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kazuya

    Q1:TPS92390集成了升压和灌电流。  ILE=(1.21V/RISET*2580)*(LED_CURRENT[11:0]/4095)设置为灌电流,正确的做法 是当 LED_CURRENT[11:0]=001h 时,灌电流的命令为30uA。 实际电流将尝试调节为该值、但它也受升压(EA 偏移、环路响应等)的限制、升压也可被视为灌电流的源。

    Q2:恐怕这适用于一个输出、并且已经具有相当大的裕度。 客户可以申请一个 EVM 来验证这一点。

    Q3:这意味 着 ILED 的计算 方法是 "(1.21V/RISET*2580)*(LED_CURRENT[11:0]/4095)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kazuya

    根据我的理解、摄像机需要高调光比。 您是否会考虑分享原因? 目前、我们正在开发一款具有高调光比并满足电压/电流要求的器件。 大小将小于此设备,大约为3*4。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    非常感谢您的回复。

    我将检查客户调光要求的原因、并在收到信息后立即通知您。
    此外、我还将告诉客户使用 EVM 评估最小模拟电流。

    下面我可以再问一个问题吗?

    问:  TPS92390数据表中图6-6电流线性图的 LED 灯串电流(mA)是否意味着输出模拟恒定电流?
     

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Kazuya

    图6-6电流线性用于相移 PWM 模式和混合模式、而不是纯模拟模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    感谢你的答复。

    我认为在这两种模式(相移 PWM 模式和混合模式)下、LED 电流会定期打开/关闭。
    但 图6-6中电流线性图的垂直轴名称是"LED 灯串电流(mA)"

     "LED 灯串电流(mA)"是什么意思?
    我认为它意味着连续恒定电流。 我的理解是否正确?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Kazuya

    LED 灯串电流(mA)表示每个通道的平均 LED 电流。  

    您可以看到此图显示了16位电流命令代码与 LED 平均电流之间的关系。  

    对于  电流调光模式、它是连续恒定电流;对于混合模式、 持续恒定电流大于12.5%、脉冲电流(平均电流)小于12.5%;对于相移模式、 脉冲电流(平均电流)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maison、

    非常感谢您的回复。

    我了解 到 LED 灯串电流(mA)表示平均 LED 电流、而不是连续恒定电流。
    但客户希望使用模拟调光模式。 此外 、他们目前还没有 TPS92390 EVM。

    那么、您能否 在模拟调光模式下测量 TPS92390持续恒定输出电流与  LED_CURRENT[11:0]数据之间的关系?

    很难吗?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Kazuya

    我可以在内部检查是否有任何可用数据。 否则、我可以手动测试几个点。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    非常感谢您的回复和善意。
    我期待在模拟调光模式下接收输出电流的任何数据。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Kazuya

    没问题。 当我取得一些结果时、我将会返回给您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    能否更新测试状态?

    谢谢、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kazuya

    我今天或不迟于明天与大家分享

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    非常感谢您的更新。
    我期待收到测量数据。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kazuya

    很抱歉 造成 误解。 我已经在 EVM 上验证了这一点、对于 电流调光模式(模拟调光)、正确的逻辑是 LED 电流可以通过外部电阻器和12位模拟寄存器进行设置。 因此、可以通过16位亮度寄存器进一步降低电流。 因此、图6-6的曲线对于模拟调光也有效。 理想情况下、这可被视为用于模拟调光的28位寄存器、但受其他因素的限制、最小电流无法达到 Imax/2^28。 这仅提供了一种灵活的方法来调节模拟调光。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    非常感谢您的回复和大力支持。

    我能问您以下问题吗
    问题1.  您是不是说您写入的12位模拟寄存器是如图7-24所示的 LED_CURR_CONFIG 寄存器?
    问题2. 您是不是说 您编写的16位亮度寄存器是  图7-23所示的 BRT_CONTROL 寄存器?
    问题3.    您是不是说图6-6中的 X 轴与这两个寄存器数据混合?  

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kazuya

    问题1:是的

    问题2:是的

    Q3:这仅适用于16位亮度寄存器、因为更高的位对分辨率或最小电流没有任何意义。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    非常感谢您的回复和大力支持。

    因此 、LED_CURR_CONFIG 寄存器控制的最小输出电流是多少?
    您能否提供实际的测量数据?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kazuya

    今天下午我将与大家分享

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kazuya

    最小输出电流约为0.4mA (每通道0.1mA)、此时的误差精度约为50%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    非常感谢您的大力支持。

    我可以就结果提出一个问题吗?
    问:  当最小电流输出为0.4mA (每个通道0.1mA)时、LED_CURR_CONFIG 寄存器和 BRT_CONTROL 寄存器数据是什么?
        LED_CURR_CONFIG 寄存器数据是004h 还是003h?
       BRT_CONTROL 寄存器数据是 FFFFh 吗?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kazuya

    LED_CURR_CONFIG 寄存器数据002h

    BRT_CONTROL 寄存器数据 FFFFh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    非常感谢您的大力支持、很抱歉我迟到了我的回复。
    我仍在与  客户群讨论 TPS92390的最小输出电流、具体取决于您的测量结果。
    如果我们对 TPS92390有任何疑问、我将询问新主题。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya。