Other Parts Discussed in Thread: TPS92390
大家好、
我的一位客户正在寻找 LED 驱动器、该驱动器可以通过模拟调光模式控制低于1mA 的小电流。
我认为 TPS92390可以驱动小电流。 客户要求如下。
输入电压:5V
输出电压:6.4V (2个 LED)~12.8V (4个 LED)
拓扑:升压
通道编号:1CH (在 TPS92390情况下、它们希望将 OUT1/2/3/4连接在一起)
输出电流:500mA (最大值)、~小于1mA (最小值)
调光方法:模拟调光(通过连续电流)
电流变化周期:每33ms (它们希望每33ms 更改一次输出电流。)
请问您能回答以下问题吗?
问题1. TPS92390能否满足这些要求并通过模拟调光模式控制低于1mA 的小电流?
问题2. OUT1/2/3/4是否可以连接在一起?
此外、如果 您有任何其他器件可根据其要求推荐、您能告诉我器件型号吗?
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya。