主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 EV2400、 BQ27Z561
充电时、充电状态在充电器将电流设置为零之前已达到100%。 即使没有满足锥面条件也是如此。 充电器以恒定电流开始、以恒定电压4200 mV 结束、如下图所示。 充电期间的参数由 EV2400和 bqStudio 记录。 之前完成了学习周期、并将黄金映像写入电量监测计。 在放电期间、SOC 计算似乎正常。
将"锥形电流"从75mA (标准值)更改为22mA 后首次充电 –检测到锥形情况时、SOC 从82%跃升至100%:
日志文件: e2e.ti.com/.../FGR1_5F00_0_5F00_Sens00002_5F00_TPC22.log
之后、器件放电、直到 SOC = 0 %。 在这里、您可以看到第二次充电–电量监测计在充电完成前8分钟报告 SOC = 100%。 虽然未达到设定的22mA 锥形电流,因为此时电流仍为37mA:
日志文件: e2e.ti.com/.../FGR1_5F00_2_5F00_Sens00002_5F00_TPC22.log
之后、我们将电池放电15分钟、然后立即对其充电。 充电需要6、5分钟、2分钟后、SOC 达到100%、但电流仍为60mA。 下面是日志: e2e.ti.com/.../FGR1_5F00_6_5F00_Sens00002_5F00_TPC22.log
在这里 、有人对类似的电量监测计有同样的问题、建议的解决方案是执行我们已经执行的学习周期。 下面是我们的黄金映像(从.gm.fs 更改为.txt 以进行上传): e2e.ti.com/.../Sensor_5F00_002_5F00_Bat2022_5F00_Learned_5F00_afterOneNightShippingMode_5F00_TaperCurrent22mA.txt
什么可能导致此问题?充电时哪些参数可能会对 SOC 产生影响?