This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27425-G2A:FG 在充电时报告100% SOC

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126123/bq27425-g2a-fg-reports-100-soc-early-while-charging

器件型号:BQ27425-G2A
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400BQ27Z561

充电时、充电状态在充电器将电流设置为零之前已达到100%。 即使没有满足锥面条件也是如此。 充电器以恒定电流开始、以恒定电压4200 mV 结束、如下图所示。 充电期间的参数由 EV2400和 bqStudio 记录。 之前完成了学习周期、并将黄金映像写入电量监测计。 在放电期间、SOC 计算似乎正常。

将"锥形电流"从75mA (标准值)更改为22mA 后首次充电 检测到锥形情况时、SOC 从82%跃升至100%:

 日志文件: e2e.ti.com/.../FGR1_5F00_0_5F00_Sens00002_5F00_TPC22.log

之后、器件放电、直到 SOC = 0 %。 在这里、您可以看到第二次充电–电量监测计在充电完成前8分钟报告 SOC = 100%。 虽然未达到设定的22mA 锥形电流,因为此时电流仍为37mA:

 日志文件: e2e.ti.com/.../FGR1_5F00_2_5F00_Sens00002_5F00_TPC22.log

之后、我们将电池放电15分钟、然后立即对其充电。 充电需要6、5分钟、2分钟后、SOC 达到100%、但电流仍为60mA。 下面是日志: e2e.ti.com/.../FGR1_5F00_6_5F00_Sens00002_5F00_TPC22.log

在这里 、有人对类似的电量监测计有同样的问题、建议的解决方案是执行我们已经执行的学习周期。 下面是我们的黄金映像(从.gm.fs 更改为.txt 以进行上传): e2e.ti.com/.../Sensor_5F00_002_5F00_Bat2022_5F00_Learned_5F00_afterOneNightShippingMode_5F00_TaperCurrent22mA.txt

什么可能导致此问题?充电时哪些参数可能会对 SOC 产生影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    这似乎与测量仪表的 VCT 条件有关。 当我们在充电过程中看到电压跳升至100%时、表示电量监测计认为已满足锥度条件。 通常在下一个周期、跳转应该减少、或者充电参数需要更新以更好地与充电器匹配、这样电量监测计在实际充电器完成之前就不会检测到完全充电。 这会导致过充电情况、即使在发生放电后也能使 SOC 保持100%、因为监测计认为 RemCap 高于 FCC。

    8.5.6从数据表中检测电荷终止。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    在过去的几天中、我尝试微调锥形电流。 不幸的是、它不能发挥我所希望的作用。 首先、根据数据表第8.5.6节中提到的三种充电终止条件、我有一些一般性问题:

    1. AverageCurrent()<锥形电流(缺省值= 75mA) 80秒:

    -为什么我在几乎每次测量中都观察到 SOC 达到100%,而 AverageCurrent()仍然高于我的编程的锥形电流? 在我看来、这种情况似乎被跳过。

    2.在相同的80秒内、容量的累积变化> 0.25mAH / 40秒:

    -在 SLUA652 第2.2节中,该条件显示为“累加容量”。 此外,数据表中还将0.25mAh 和 SLUA652分别设置为25mAh 作为最小锥形容量的默认值。 这种情况是否仅希望在连续的两个40秒周期内看到这种容量变化、还是意味着整个充电时间内的容量变化必须大于0.25/25mAh? 0.25mAh 或25mAh 正确吗?

    - SLUA652 显示不修改最小锥形容量和当前锥形窗口。 是这样吗?

    3.电压()>(充电电压–100mV):

    -数据表和 SLUA652 建议将锥形电压设置为充电电压–100mV。 我将其设置为默认值4100mV、因为我的充电电压为4200mV。 是否需要微调?

    根据这些信息、我尝试微调锥形电流。 我已针对多个锥形电流值(20、22、24、26、28mA)重复以下步骤:

    1.将电池充满电(直到充电器将电流设置为零)

    2.将黄金映像写入电量监测计(黄金映像文件中的锥形电流已更改)

    3.将器件放电至特定 SOC (95%或90%)

    4.将电池充满电并记录电量监测计参数

    问题:

    -如前所述、电量监测计始终达到 SOC = 100%、而电量监测计测量的 AvrgCurrent 高于设定的锥形电流。

    -我已经完成了将电池放电至90%和95%的过程。 当放电至90%时、SOC 计算要好得多。 当放电至95%时、SOC 在下一次充电期间未达到100%。 在写入新的 Golen 图像/新的锥形电流值后、电量监测计是否需要检测到最小容量?

    -是否存在必须将黄金映像编程到电量监测计的特定电池状态? 例如:如果我在电池充满电或电池仅充电90%时写入黄金映像、是否存在差异?

    -我每次都使用六个相同的器件进行了测试。 每个器件都具有相同的黄金映像、并对锥形电流进行了编程。 然而、所有器件在电量监测计测量的不同电流(观察到的电流范围为20mA 至126mA)下达到 SOC 100%。 电流降至零时、达到100%和充满电之间的时间也会发生变化(观察到的范围为0.5分钟至11分钟)。 有时、器件在充电时永远不会达到100%、并保持在较低的 SOC 上。 这是怎么可能的?

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    监测计在出现 VCT 之前不会将 RSOC 保持在100%以下、您看到的行为与监测计预期行为不相冲突。 它只是意味着来自上一个充电周期(如果它有 VCT)的 VCT 条件不是很好的匹配。

    我们需要查看数据日志、以便从您的测试中提供更好的建议。 放电5-10%不应成为问题。 您是否在放电后将新的黄金映像写入了90-95%? 这将重置 RAM 值并导致监测差异、尤其是在电压未放松的情况下。 我不建议在循环过程中重置监测计。 在电池放松且电压稳定时、您应该写入它。

    如果您的监测计未检测到 VCT、则很可能且 SOC 在"充满电"时可能不是100%。如果您需要更高的灵活性和精度、我建议使用 BQ27Z561等基于闪存的监测计、 ROM 监测计的功能不同、无法帮助降低性能。 因此、基于闪存的监测计整体将更加精确。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    检测到 VCT 时是否设置了一个寄存器? 如果 SOC = 100%不是 VCT 的指示器:您建议使用什么测试程序来查找最佳电荷终止参数、您将使用什么指示器来评估测量结果? 我是否理解您正确地说、我需要为每个值至少执行两个(部分)放电-充电周期、因为之前的 CT 值可能会伪造第一个充电周期?

    在器件仍连接到充电器的情况下、我在对电池进行完全充电后立即写入了黄金映像。 在这种状态下、没有电流从电池流出、因此可以放松。 当然、在充电后、由于电压稳定、电池电压下降了一点。 这是否与您的稳定电压条件成对比、还是仅峰值有问题?

    以下是先前测试的一些日志、其中我们将恒定电流设置为20mA、并执行了三个特定的放电-充电周期。 每个文件只需支付一笔费用。 一个文件中的每个工作表代表一个传感器。 未写入黄金映像、并且在这些费用之间没有更改参数。

    e2e.ti.com/.../FGR4_5F00_20_5F00_Charge_5F00_API_5F00_Log.xlsx

    e2e.ti.com/.../FGR4_5F00_22_5F00_Charge_5F00_API_5F00_Log.xlsx

    e2e.ti.com/.../FGR4_5F00_24_5F00_Charge_5F00_API_5F00_Log.xlsx

    对于传感器00002、选择的锥形电流似乎非常适合。 尽管满足 VCT 的所有条件、但所有其他传感器都无法达到 SOC = 100%。 FullChargeCapacity 在首次充电期间似乎设置为高电平(文件 FGR4_20)。 在以下费用期间、剩余容量无法达到此值。 这似乎会导致 SOC 问题。 我们是否需要降低或提高锥形电流? 或者、其他什么可以导致/解决此问题?

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

     您可以在数据表的第8.5.6节"检测电荷终止"中看到更多信息。

    对于平均电流、电荷终止可能会稍微长于或短于20、40个周期、因为我们会不断检查这种情况。 您应设置标准、以便监测计能够在充电器停止充电之前检测充电终止。 如果在检测到 VCT 之前充电器停止、则监测计将永远不会学习 SOC 的100%范围。 当监测计放松时、您应该写入新的黄金映像、因为当您执行软复位时、它将根据假定的 OCV 进行重新计算。  

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    在过去的几天中、我根据数据表的第8.5.6节再次测试了各种锥形电流。 FG 的行为更好、但我仍然不满意。 因此、我想后退一步、了解一些一般情况:

    1. 您建议采用哪种测试程序来查找最优的电荷终止参数?
    2. 如何验证是否已选择最佳电荷终止参数?
    3. 在更改充电终止参数时、我是否需要完成新的学习周期并生成新的黄金映像?

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    电荷终止参数应由电池制造商概述、或根据您的系统需求进行更低的调整。 通常与充电时间要求相关。

    没有最佳的充电终止参数、具体取决于您的要求。

    不需要、完成学习后、只需要一次。 我建议使用新的电量监测计充电终止参数执行一个充电周期、以便在充电结束时了解新的 DOD。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我的充电器理论上在13、3mA 时退出。 电量监测计的日志显示、在降至零之前、最小电流为17mA。 我已经根据记录的电流、在电流下降到0mA 之前的80秒内、根据记录的电流、将锥形电流设定为22mA。

    有时、传感器在充电过程中无法达到 SOC=100%、有时在充电结束前几分钟、SOC 达到100%(请参阅我的第三条消息的日志)。

    如何验证我的锥形电流是否设置正确?

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    如果您希望监测计每次检测、我会将您的锥形电荷设置为略高于所需值。

    发布了有关 VCT 的常见问题解答、该常见问题与讨论此问题的监测计检测类似: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106891/faq-why-does-valid-charge-termination-vct-take-less-or-more-than-80-seconds-to-trigger

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Wyatt、

    常见问题解答非常有用、解答了我的几个问题。

    我分析了许多日志、并记下了充电结束前120秒的电流(电流= 0mA)。 我观察到不同传感器以及不同周期中的一个传感器的传播范围为21mA 至30mA。 根据您提到的基于 ROM 的监测计的不准确性:您认为这种传播可能是由电量监测计或其算法的不准确性引起的吗?

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    我不确定我是否完全理解您的问题、由于预设的化学 ID、ROM 监测计通常不那么准确、并且许多参数由于未保存在闪存中而未进行调整。 要确定何时达到第一个标准、您可以从 VCT 点返回80年代。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Wyatt、

    很抱歉造成混淆。 我尝试更好地描述我的问题:

    现在、我看不到检测到的 VCT。 我现在再次开始找到正确的锥形电流。 因此,我使用了您对本对话的描述: BQ27421-G1:如何选择正确的截止率 。 特别是这句话:"通过查看日志、我会在充电停止前将其设置为大约120秒、查看电流的位置、并将其用于您的收尾电流。"

    因此、我恢复了多个日志、并在 电荷停止之前大约120秒查看了 AverageCurrent。 对于我记录的每一个日志、我都记录了该电流。 最后、我有一个列表、其中包含每个日志的此电流。

    我认为、在每个充电周期中、所记录的电流几乎是相同的。 此外、我希望不同器件(相同硬件)的情况下它们几乎相同。 但我的电流范围为21mA 至30mA。

    您是否认为这种扩散是由电量监测计或其算法引起的? 我如何处理这种在选择锥形电流方面的传播?

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    Wyatt 现在已不在办公室、他将在周五回来后回到您的办公室。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    我希望电流会有所扩展、因为常见问题解答中提到的变化可能很大、可能在50或110秒内发生、因此电流可能会有很大差异。 常见问题解答更详细地解释了这种行为、但我希望有一些差异、是的。 我会将其设置为高于30mA、以确保在充电器停止前始终获得充电终止。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我在充电时讨论的是 AverageCurrent 在 AverageCurrent 降至0mA 之前的120秒。 这个值与常见问题解答中提到的40秒窗口无关、我想您也会提到这些窗口。

    无论如何、我将锥形电流设置为50mA、这是我观察到的最高值。 下一个问题:

    请查看此日志文件 :e2e.ti.com/.../FGR9_5F00_18_5F00_Charge_5F00_forTI.xlsx

    为什么 FCC 在充电开始时向下计数? 在充电之前、FCC 为151mAh。 充电结束时、FCC 为150mAh。 充电期间、它会降至136mAh。 当 RM = FCC 时、SOC 似乎设置为100%。 因此、由于 FCC 向下计数、电量监测计显示 SOC=100%一直到很早。

    "TCA Set"(TCA 设置)设置为-1、以便您可以在清除的 CHG-Flag (CHG-Flag)时看到检测到的 VCT。 更改"TCA 设置"之前也会发生此错误、因此不会导致问题。

    为什么 FCC 会向下计数、这是否会导致 SOC 计算错误?

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    是的、平均电流与我们用于 VCT 的40毫秒电流平均值无关。

    您能否共享您的.gg 文件以便我可以查看您的设置? FCC 只应在特定条件下更新、例如在放电期间通过 Ra 栅极点或温度变化较大。 它不应以较高的间隔更新、尤其是在充电期间。 FCC 是预期负载电流(负载选择)、温度、EOC 上的 DOD、Qmax 和使用 Ra 表计算出的电阻(通过温度调节)的函数。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    这是.gg 文件: e2e.ti.com/.../0425_5F00_2_5F00_05_5F00_0128_2D00_bq27425G2A.gg.csv

    在此文件中、"FC set"也设置为-1。 自我上一篇帖子以来、所有其他参数保持不变。 此设置观察到 FCC 的相同行为。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    我看了日志和您的设置、我不确定当平均电流如此高且 FC 设置为-1时监测计为什么要设置 FC 标志。 BQStudio 在插入时是否会自动检测监测计? 如果手动选择测量仪表或重置测量仪表、测量仪表内存中的设置可能会丢失或不正确。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    在我向您发送的充电过程中、日志文件"FC Set"默认= 100%。 仅在 gg 文件中更改了"FC set"、因为它在另一个测试后被导入。 因此、当 SOC 达到100%时、日志中的 FC 标志会被设置。

    BQStudio 自动检测到电量监测计。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    好的、我理解、因此需要在将 FC 设置%更改为-1的情况下运行另一个测试、以查看监测计何时认为出现 VCT。 完成几个周期后、应了解新的充电标准、当发生 VCT 时、RSOC 应达到100%。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Wyatt、

    那么、您说 CHG-Flag 和 FC-Flag 会影响电量监测计的 SOC 计算吗? 我认为它们只是表示 FG 的状态。 如果它们影响 SOC 计算:为什么默认情况下在特定 SOC 而不是检测到的 VCT 处清除/设置这些标志?

    此致

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    标志本身不会影响 RSOC、具体取决于它们可以指示监测计何时读取可能影响 RSOC 范围的读数(我所指的是 VCT)。

    此致、

    Wyatt Keller