This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:原理图检查

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, TPS25947, TPS2597

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054493/tps25947-schematic-check

器件型号:TPS25947
主题中讨论的其他器件:BQ25703ABQ25703TPS2597

你(们)好

您能否帮助检查 TPS259470原理图以及任何需要调整的问题

PD_PRPWR 至 H、U35/34关闭、PD_PRPWR 至 L 上的 U33、U33关闭、U34/35由 EC 决定

e2e.ti.com/.../TPS259470A.pdf

客户反馈、当 Vbus 为5V -> 20V 时、故障引脚异常、如下所示、红色为故障引脚(U35)黄色为 Vbus 故障开始切换

RILM=620 Ω OCP =5.3A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    1.您是否尝试更换 IC?

    2.负载电流是多少?

    3、FAULT 引脚上拉电源是否稳定?

    4.您能否探测其他引脚、如 VOUT、EN、OVLO、DVDT、也探测流经器件的电流?

    同样、在输入电压电平下、这个问题开始了吗?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1.未更换过 IC

    2. 几乎没有负载

    3.上拉电压稳定

    4. 如果对 VOUT 端子施加0.5A 电流、则故障问题消失。 你有什么意见吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    1.此问题仅适用于 U35? 而不是板载其他259470器件?

    2.在这些情况下,Flt 可能会变低,您能否看到是否发生了这些情况?

    3.您是否还有其他电路板? 我们可以进行交换测试、以查看器件问题还是电路板问题?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    可能是由反向电流引起的

    客户测量了 Vout>VIN、

    但差距并不大

    这个问题是否有任何解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    它们可以使用 TPS259461。 它与 TPS259470引脚对引脚连接、但不会阻止反向电流、因此 FLT 不会变为低电平。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我可以问 EVM 原理图组件 D11可以降低 Vout>VIN 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D11将 VOUT 钳位到器件安全电平的 VIN 电压。 由于 VOUT 几乎等于 VIN、因此在这里可能没有什么帮助。 为什么 VBUS 高于 VIN、IT 应用要求? 是否在 VBUS 上施加了电压源? 此测试期间的 VIN 是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    控制方法如下所示、

    第一个 PD1_CSP_P2默认提供5V 电压(U33打开、U35/U34关闭)、等待 Type C VBus 配置。

    当变量 PDO 的电源协议匹配并创建后、将关闭 U33 (5V)并打开 U35 (20V)、使用 U35的 AUXOFF 关闭 U34 (9~12.6V)。

    当 U35打开时、U35的 FLT#一直被触发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    您是否有显示 VIN、VOUT、流经电子保险丝的电流的波形? 我无法理解 VOUT 为什么会高于 VIN。 VOUT 比 VIN 高多少?  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅客户提供的波形

    谢谢你

    通道2:ADP_VIN (电子保险丝输入)

    通道4:输出电压(eFUSE_OUT)

    M1=通道2–通道4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    您能解释一下波形吗? 看起来 VIN 和 VOUT 都是负值、低于0零线。  此外、FLT 在此波形中不会变为低电平、这意味着它运行正常?

    此致

    Kunal Goel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    抱歉、M1定义有拼写错误

    更正后的 M1定义为 Ch4–CH2 (Vout -Vin)

    通道2:ADP_VIN (电子保险丝输入)

    通道4:输出电压(eFUSE_OUT)

    M1 = CH4–CH2 = Vout–Vin

     

    V1=光标1 = CH2 (VIN)

    v2=光标2=通道4 (VOUT)

    △V= V2–V1= CH4–CH2;如果△V 为正值 Vout > Vin;△V 为负值 Vout < Vin

    由于时间为 2ns、FLT 可能不会立即显示低电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    由于某种原因、VIN 下降、但由于输出端的电容、Vout 保持高电平。 是否知道 VIN 下降的原因? 我们可以通过移除输出端的电容器再次尝试测试。 此外、您是否还有一个 EVM 可用于测试它?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在客户禁用电路板上的 BQ25703A 后、TPS259470 FLT#正常(布局如下)应为充电器耦合。

    TPS259470布局是否存在任何敏感区域?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    布局不是很清楚。 但它在顶层看起来很好。  看起来 BQ25703A 会导致 VIN 下降。 我们可以尝试增大 R359以查看是否有帮助。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如何为 FLT 引脚提供上拉电源?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,库纳尔

    TPS25947和 bq25703是相同的 VIN bq25703使能、VIN 会由于高侧 MOSFET 开关而下降、如下所示

    还有一件事是如何为 FLT 引脚提供上拉电源? 检查正常

    2.2.根据客户的应用、TPS25947在 VIN 端是否过于敏感、建议使用 LM73100还是提出其他意见

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    很抱歉、我无法理解为什么 VIN 会下降? 您指的是哪种高侧开关?

    Gareth TPS25947具有反向电流阻断功能。 由于 VIN 下降到超过检测阈值、因此器件会检测到它并将 FLT 置为低电平、以表明它阻断反向电流。 器件以 预期方式工作。  

    我建议使用 TPS259461。 它没有反向电流阻断功能,因此 FLT 不会变为低电平。

    他们可以尝试在 VIN 上添加高电容、以防止其大幅下降。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,库纳尔

    TPS259461是否也可以使用 TPS259470自动控制、如下图所示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    我刚刚意识到您的应用是电源多路复用,TPS259461不会始终阻止反向电流 ,对于电源多路复用应用,始终需要 RCB。 您可以像上图一样使用 TPS25461,SPLYGD 与 AUXOFF 相同。 TPS259461可在器件关闭时阻断反向电流、但在器件开启时阻断反向电流。 因此,假设20V 电压轨打开,12v 电压轨关闭,则如果在输出>20V 时使用外部电源,则反向电流可以流入器件。 您的系统是否始终需要 RCB?

    此致

    Kunal Goel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    建议使用 TPS259461无库存样片 TPS2597?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    TPS2597没有背靠背 FET。 它允许反向电流、因此不适合电源多路复用应用。  

    如需了解有关 TPS259461的库存信息、请联系此处:https://ticsc.service-now.com/csm/?_ticdt=MTYxMTc0MDIxMnwwMTczMDU5NDU1ZmUwMDAwM2Q4OWQ2YzRhYjUzMDMwNzMwMDEzMDZiMDA3ZTh8R0ExLjIuMTEzOTAzMTgyMi4xNTkzNTI2NzExfDA

    客户是否尝试在   TPS25947器件的 VIN 引脚附近的 VIN 引脚处添加更多电容?  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢

    电容器已添加到 VIN 侧 Vin、但仍会下降

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    您能解释一下 VIN 下降的原因吗? 我不清楚原因。 此外、如果 FLT 变为低电平、这是否是客户系统的主要问题?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    该 Vin 压降位于其旁边的充电器 IC 上

    2. Flt 将用于判断当前状态

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    我能想到的最好的方法是转向 TPS259461。 同时、客户可以继续尝试防止 VIN 下降的方法。 我觉得非常靠近电子保险丝的 VIN 引脚的5-10uF 电容器会有所帮助。 请告诉我是否可以关闭线程?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢