This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22946:启动时的 OC 标志:错误的 OC 指示、已在之前的主题中讨论

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22946

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056253/tps22946-oc-flags-on-startup-false-oc-indications-already-discussed-in-an-earlier-thread

器件型号:TPS22946

您好!

我已将 TPS22946设计为具有电流限制功能的开关、可接入我的传感器板、从而开启25个传感器。

在启动(上电)时,我经常看到 TPS22946标志出现过流指示,即使没有连接传感器,这意味着没有过多的电流。

这是一个错误指示。

 Caitlin Slayden 在以下链接下也会遇到这种错误行为:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976275/tps22946-oc-flag-on-startup-on-some-circuits-but-not-others/3610718?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%20user%3A346542#3610718

遗憾的是,没有提出最后的建议或解释。

因此,我希望问题能同时得到解决,有人可以告诉我如何处理。

大家好  

Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johannes、您好!

    欢迎使用 E2E! 我有许多问题要问您:

    您能否分享有关 TPS22946的原理图?

    您的输出端有多少电容?

    您是否还有示波器截图?如果有、您能否分享、它们是否与之前的帖子相似? 显示输出电流、输入/输出电压和 OC 非常重要。

    您 在多少台设备上看到了这种行为 ?

    由于您说传感器未连接、这是否意味着您的负载浮动、或者您是否在断开时将其下拉?  

    关于您提到的上一篇文章-由于客户配置 CL 引脚的方式以及我认为解决了问题后他们从未回来、因此看起来浪涌电流会跳闸。  

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、

    感谢您的快速回答。

    这是我的传感器板的 TPS22946部件的原理图。

     TPS22946的输入电压为5V。 输出通过100uH 电感为传感器供电。

    传感器是一款2线制器件、可在电源轨上调制数字信息。

    图片左侧有一些解码电路、我无法在此处展示。 但是、自此  

    它们通过高电阻和小电容部件去耦、我很确定它完全没有影响。

    如果已连接、则传感器的最大值为 功耗为50mA。

    如前所述、我的电路板上有25个传感器的输入电路。 目前仅连接了一个传感器。 OC 引脚

    连接到 IO 扩展器、该扩展器配置为输入。 100nF 电容是  OC 引脚上的唯一电容。

    目前我没有示波器截图、因此我只能讲述通过读取 IO 扩展器、收集信息而看到的行为

    所有 TPS22946的所有 OC 引脚信息。

    我看到的是、在启动整个系统后、软件有时会告诉我、在某些传感器上会出现过流

    情况已登记。

    这种情况在很多 、也许所有25个 TPS22946中随机发生。  

    它仅在 TPS22946的输入打开/ C2后的第一毫秒内发生

    还有许多启动情况、其中没有器件报告过流。

    最后、如果连接了所有25个传感器、也会发生这种情况。

    我已向 X 射线器件报告焊接问题、但至少我无法识别好器件或坏器件、因此我有

     这方面没有很高的期望。

    报告的启动时的 OC 情况、我认为是错误的指示。 启动后、器件似乎按计划运行。

    例如,正确报告传感器的快捷方式。

    此致、

    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johannes、您好!

    为了提供更多支持、我需要查看活动的范围截图。 OC 引脚是保持低电平还是最终上升? 此外、Vin 是否在启动前完全放电或 Vin 上是否可能存在非零(~100-200mV)电压?

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、

    到目前为止、我 仅使用示波 器来静态测量 TPS22946周围的一些电压。

     对于示波器快照 、我需要连接一些导线、由于所有周围部件都非常小(0402)、这一点并不容易完成。

    因此、我需要一些时间才能返回这些图片。

    至於 Vin 是否已完全放电的问题,我可以说,这种现象也是在整个系统通电后发生的

    它已经关闭了几个小时。 因此、我认为电压不能为非零。 但我将在拍摄示波器照片时对其保持关注。

    此致、

    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johannes、您好!

    由于这是意外行为、我还将在 EVM 上对此进行测试(如果无法重新创建、我仍需要查看示波器截图)。 我们内部没有任何内容、因此我将在一周前获得一个。 我将在2012年12月之前向您提供更新。 请在您能够上传范围照片时随时随意。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、

    很高兴您也尝试重现此行为。 很抱歉、我不太幸运生成一些屏幕截图。 如前所述、我的板包含一个用于25个传感器的传感器前端。 每个传感器均通过  TPS22946进行开关。 在小型 IC 周围的电路板上放置了多个0402器件、电阻器和电容器、使其非常密集。 我尝试在 传感器0的必要引脚处焊接一些导线、因为这是唯一的导线、在某种程度上完全可以焊接。 遗憾    的是、通过这样做、TPS22946被附近的焊锡尖端加热、并且未焊接、因此传感器0无法进一步使用。

    因此、电线的应用会导致混乱、目前我无法生成任何屏幕快照。  

    也许我可以让同事直接帮助示波器测试探针并联系必要的引脚。 也不是很容易。 在评估板上进行测试可能会更好。

    另一个"解决方案"是、以这种方式更改软件、过流指示在上电后直接被忽略。 这可能是一种可行的方法、因为我非常确信这些指示 是错误的。 所以我的想法是在第一秒后才观察 OC 指示。

    如果您有更好的消息、请告诉我。

    此致、

    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johannes、您好!

    我同意、一个很好的解决方法是更改软件、以便在启动后忽略故障、并可能在复位后忽略故障、但最好知道这些故障的持续时间及其一致性。 EVM 尚未进入、但当它们进入时、我将运行测试以查看是否可以重新创建您看到的问题。 我希望他们在本周结束前到达。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johannes、您好!

    很抱歉耽误您的时间-我订购的 EVM 尚未送达(本应该需要3-5个工作日)、因此我在以防万一的情况下又下下了一个订单。 我将在第二次到达时完成该测试。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、

    首先、新年快乐!

    同时、您 是否还获得了测试设备或有关此方面的任何新闻?

    此致、

    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johannes、您好!

    新年快乐!

    我能够测试一个器件、并且在复位时或在正常工作条件下的任何时候都看不到任何故障触发;但是、我想在您特定的负载条件下进行任何确定之前再测试几个器件。 上周我生病了、无法再运行更多测试。 我希望能够返回实验1/18来测试其余器件。 我非常感谢您在这里的耐心、并将尽快帮助解决这一问题。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、

    刚刚发现了有关 TPS22946问题的讨论、这些问题可能与我的情况相关、并且可能具有相似性。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926540/tps22946-serious-problem-random-start-failures-no-output-power

    这是2020年7月发布的一篇帖子、您可能还可以联系这些同事来帮助解释这段对话。

    此致

    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johannes、您好!

    您的输入和 ON 引脚是否也连接在一起? 我无法肯定您的原理图。 此外、我们是否可以将其发送到电子邮件、以便我能够提供更好的支持? 您可以通过 k-burnside@ti.com 向我发送电子邮件

    此致、

    Kalin Burnside