This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:适用于宽输入范围的直流/直流反激式转换器

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, TL431, UCC28740EVM-525, LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件: TL431LM5021

你(们)好。

我愿意为扩散输入范围设计类似的产品 、https://www.ti.com/tool/UCC28740EVM-525

输入:250至650 VDC

输出:24V/5A

请建议我更改 下面的原理图(上述链接中的参考设计)、

1.我想移除输入桥式二极管部件,您能告诉我 D4和 D3是否包括变压器初级侧的交流输入?

2、我的输入可能在250到650 VDC 之间变化、因此 R2、R3值应根据数据表 UCC28740的公式1和2保持不变? 这是否意味着输入范围应该是固定的?

我的 MOSFET 应该是900VDC、如何将其更改为  TU7NM90N?

4.解释如何更改 C6值。

5.建议计算输出电感器和电容器 C7,C8、L2,C10、C14、C15。

6.描述以计算保护电路 C12、R8、C13。

7.根据分压器规则,R2-R21的计算是正确的?

8.为了击剑击 R16值、LTV -817适合24V/5A 应用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。  

    请检查我的回复、如下所示。  

    输入为直流时、可以移除 D2、这是桥式整流器。 仍然需要保持 D3和 D4、因为它们用于在 MOSFET 开关期间吸收 VDS 尖峰。 您可以根据输入电压范围和变压器设计修改其值。  

    R2 和 R3将通过 equation1和方程式2计算、但它们不是固定值。 需要根据系统指定的 VIN (运行)和 Vovp 进行重新设计。   

    3. 我找不到 TU7NM90N 的数据表。 请注意、VDS 额定值必须至少高于 Vin (max)+ nVoutout。  其中 n 为 NP/NS。 通常需要有20%~30%的裕度。 即 Vin、max 为650V、Voutput 为24V。 假设 n 为8、VDS 额定值为650V+8*24 = 842V (至少)。 考虑20%的裕度,需要选择 VDS=1.2*842V=1010.4V -->您可能需要选择1200V MOSFET。  

    您可以参考以下链接中的计算工具来设计组件值。  

    UCC28740设计计算器。

    C6是 Y 电容、用于改善 EMI。  该值不固定。 您可以根据 EMI 测试结果对其进行修改。  

    5.请参阅上述计算器。 L2是一种选项、它是改善输出电压和电流纹波的一种方法。

    6. C12、R8和 C13设计用于反馈补偿。 以对其进行调整、从而优化增益/相位裕度。 您可以通过计算器进行设计。

    7.很抱歉,我可能不确定我对你的问题了解得不好。 您是否在问如何计算 R2-R21? 如果是、您可以根据 UCC28740数据表上的公式计算 R2-R21、或通过计算器进行计算。  

    8. LTV-817不用于感测 R16的电压。 它用于向初级侧发送反馈信息。 R16用于提供额外的电流来为 TL431供电。

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    谢谢。  

    此致、  

    Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wesley 爵士:

    非常感谢您的回答。 它确实合理且对设计很有价值。

    现在、看看您的回答、让我们逐一给出我的反馈。

    [引用 userid="495062" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range/3907719 #3907719]1. 当输入为直流时、您可以移除 D2、它是桥式整流器。 仍然需要保持 D3和 D4、因为它们用于在 MOSFET 开关期间吸收 VDS 尖峰。 您可以根据输入电压范围和变压器设计修改其值。  [/报价]

    1.是的、我移除了整流器部件并放置了可选的电路、如下所示。 现在、问题是如何选择 L 和 R 值。  

    对于,我选择了 D3 https://static6.arrow.com/aropdfconversion/a67d6e48675e652f4953d4194c42b2fe52a54c55/littelfuse_tvs_diode_tpsmb_datasheet.pdf.pdf

    和 D4应该与 https://www.mouser.com/datasheet/2/427/VISH_S_A0010476682_1-2571149.pdf 相同

    [引用 userid="495062" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range/3907719 #3907719"]2.  R2和 R3将通过 equation1和方程式2计算、但它们不是固定值。 需要根据系统指定的 VIN (运行)和 Vovp 进行重新设计。   [/报价]

    2、我计算出 R2为71k、 R3 =209.6k、按照公式1和2、我假设 Vovp = 24V、Vin (run)=650VDC

    [引用 userid="495062" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range/3907719 #3907719"]

    3. 我找不到 TU7NM90N 的数据表。 请注意、VDS 额定值必须至少高于 Vin (max)+ nVoutout。  其中 n 为 NP/NS。 通常需要有20%~30%的裕度。 即 Vin、max 为650V、Voutput 为24V。 假设 n 为8、VDS 额定值为650V+8*24 = 842V (至少)。 考虑20%的裕度,需要选择 VDS=1.2*842V=1010.4V -->您可能需要选择1200V MOSFET。  

    您可以参考以下链接中的计算工具来设计组件值。  

    UCC28740设计计算器。

    [/报价]

    注意到了、但遗憾的是、您的计算器不能用作 Exel 文件、代码未激活。 我设法根据公式13计算 NPS (max)、在我的例子中为33、但我不确定如何单独计算 NS 和 NP。 正常反激式情况、定义为 ns= Vin_max (sq)* D_max/(1-Dmax)*(Vout+Vd)。 请参考任何特定的方程式。

     有关该 MOSFET 的更多信息、请访问 https://www.mouser.com/datasheet/2/196/Infineon_AIMW120R035M1H_DataSheet_v01_00_EN-2329026.pdf

    [引用 userid="495062" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range/3907719 #3907719"]4. C6是 Y 电容、用于改善 EMI。  该值不固定。 您可以根据 EMI 测试结果对其进行修改。  [/报价]

    您能推荐我的产品系列中的任何产品吗?

    [引用 userid="495062" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range/3907719 #3907719"]。 请参阅上述计算器。 L2是一种选项、它是改善输出电压和电流纹波的一种方法。[/quot]

    然后、让我计算电流纹波。

    考虑到输入电容器电压、您能否建议进行任何降压? 从等式11中、我用于管理 Cbulk、Vin=250、Cbulk= 0.0021F、Vin=650、 Cbulk= 6.64uF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan 先生:

    请检查我的回复、如下所示。  

    1.我是否知道您为什么放置共模扼流圈(L)? 请您向我介绍一下您的概念吗?  

    对于 D3和 D4、请在完成变压器设计后检查额定电压

     2. Vovp 应高于 Vo。 由于 Vo 为24V、我建议您为 Vovp 使用28V~30V。  

    *如果 Vovp = Vo,当输出电压升高到目标电压时,IC 将进入保护模式。  

    我测试了链路、这很奇怪。 Excel 应该是可行的。  您也可以在 https://www.ti.com/product/UCC28740#design-tools-simulation 中找到计算工具。 请下载计算器。 这将为设计过程节省一些时间。  

    1200V SiC MOSFET 正常、但请咨询供应商、因为某些 SiC MOSFET 需要由负 DRV 电压进行开关。 获得供应商的建议以使其正常运行是很有帮助的。  另一种方法是使用共源共栅极拓扑、如下所示。 您可以使用2个600V 或650V MOSFET 来满足1200V 额定值。  

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/design-considerations-of-high-voltage-converters-in-a-cascode-mosfet

    4.对于 Y 电容模块,您可以从100pF~220pF 开始。  

    5.请使用最小输入电压来设计大容量电容器。 在这种情况下、直流=250V 是最小输入、因此请使用直流=250V 来确保电容足够。  

    此致、  

    Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wesley 爵士:

    我忙于其他工作。 我将很快提出反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wesley 爵士:

    很抱歉我迟到了。

    来这里吧…

    [引用 userid="495062" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range/3910177 #3910177]1. 我是否可以知道您为什么放置共模扼流圈(L)? 请您向我介绍一下您的概念吗?  [/报价]

    共模扼流线圈 适合在电流较大的线路上进行噪声抑制。 波形的失真更小。 共模扼流线圈适合在信号波形失真导致问题的线路上进行噪声抑制、

    对于 D3,先前连接的二极管不匹配? 它具有700 VDC+和高电流容量。 D4也适用。

    [引用 userid="495062" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range/3910177 #3910177"]

    2. Vovp 应高于 Vo。 由于 Vo 为24V、我建议您为 Vovp 使用28V~30V。  

    *如果 Vovp = Vo,当输出电压升高到目标电压时,IC 将进入保护模式。  

    [/报价]

    是的、我计算出 R2= 71.62k、R3= 98.74k (NPA=33、Ivsl=275uA、NAS=0.35、Vovp=30V)

    [报价 userid="495062" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range/3910177 #3910177"]1200V SiC MOSFET 正常、但请咨询供应商、因为某些 SiC MOSFET 需要由负 DRV 电压进行开关。 获得供应商的建议以使其正常运行是很有帮助的。  另一种方法是使用共源共栅极拓扑、如下所示。 您可以使用2个600V 或650V MOSFET 来满足1200V 额定值[/引述]

    让我们使用1200V 1、我将看到其负 DRV 电压。

    [引用 userid="495062" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range/3910177 #3910177]5. 请使用最小输入电压来设计大容量电容器。 在这种情况下、直流=250V 是最小输入、因此请使用直流=250V 来确保电容足够。[/quot]

    重新分配其通信值、Cbuck (min)= 0.0021 F (Pin = 131.86、Vin (min)= 250V、Vbuck (min)= 250V、f-line=47Hz)

    CBBUCK (max)= 6.64uF  (Pin = 131.86、Vin (max)= 650V、Vbuck (max)= 650V、f LINE = 47Hz)

    我还计算1。 输出二极管电压、Vdk= 61.1V、  

                 ^时间 Dmax= 0.52 (Dmagcc=0.425、tr=10 μ s (-6)、f-max=100kHz、

                 3. NPS (最大值)= 33.

                 4、电流感测电阻、RCS = 1.07R、(VCCR=243mV、IOCC=343mA、nXMFR=0.91 )

                 5、串联电阻 Rcl=1.13k

                  6.变压器一次侧峰值电流。 ipp (maz)= 0.75A、  

                  初级变压器电感、LP=4.6mH。

                请给我一些计算 Cout 的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hasan 先生:

    感谢您的回复。  

    我想与大家分享我对您的设计的一些看法。  

    1.选择 FS。  

    在您的设计中、Fs 为100kHz、这是 UCC28740的最大频率。 我建议您使用较小的值、即80kHz。 100kHz 是 UCC28740的最大 fs。 因此、如果将其设置为满负载、则为 FS=100kHz。 一旦输出负载高于满负载、IC 将进入 CC 模式。 通常、建议对任何意外的负载条件留有一定的裕度。  

     

    2、NPS:

    正如您提到的、您使用的 NPS 是33、它似乎太大了、无法使用。 由于它是反激式拓扑、因此当 MOSFET 关断时、会有来自 Vo 的反射电压。 反射电压可计算为 NPs*Vo。 因此、如果 NPS 为33。 反射电压为33*24V=792V。 最大输入电压为650V。 当 MOSFET 关断时、MOSFET 上的总电压为650V+792V=1442V。 SiC MOSFET 的额定电压超过1200V。 您可能需要降低 NPS 以满足 SiC MOSFET 的额定电压。  

    选择1200V MOSFET 时、NPS 应小于22。  请考虑为此设计使用18~20。  

    更改 NPS 时可能需要修改某些参数。

    ΔVo Cout 计算、它取决于 Iout、step 期间所需的值。 公式是这样的  

    COUT≥IO、STE*tRESP/ΔVo   

    例如、假设 io、step 为1A、 tresp = 1ms、 ΔVo = 1V、Cout = 1*1ms/1V = 1000uF

    此致、

    Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wesley 爵士:

    非常冷漠的反馈。 您从技术角度进行了深入了解。 我必须再次浏览此数据表。

    [引用 userid="495062" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range/3922707 #3922707"]

    1.选择 FS。  

    在您的设计中、Fs 为100kHz、这是 UCC28740的最大频率。 我建议您使用较小的值、即80kHz。 100kHz 是 UCC28740的最大 fs。 因此、如果将其设置为满负载、则为 FS=100kHz。 一旦输出负载高于满负载、IC 将进入 CC 模式。 通常、建议对任何意外的负载条件留有一定的裕度。  

    [/报价]

    是的、说得好。 我不应采用100kHz 以下的频率。 CC 模式非常不可改变、假设 Fs=80kHz。

    [引用 userid="495062" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range/3922707 #3922707"]

    2、NPS:

    正如您提到的、您使用的 NPS 是33、它似乎太大了、无法使用。 由于它是反激式拓扑、因此当 MOSFET 关断时、会有来自 Vo 的反射电压。 反射电压可计算为 NPs*Vo。 因此、如果 NPS 为33。 反射电压为33*24V=792V。 最大输入电压为650V。 当 MOSFET 关断时、MOSFET 上的总电压为650V+792V=1442V。 SiC MOSFET 的额定电压超过1200V。 您可能需要降低 NPS 以满足 SiC MOSFET 的额定电压。  

    选择1200V MOSFET 时、NPS 应小于22。  请考虑为此设计使用18~20。  

    更改 NPS 时可能需要修改某些参数。

    [/报价]

    很好的解释,价格合理 一个 expart 说:"您需要160到200瓦的功率。
    我想您可以使用几乎任何110-220交流电路进行启动。 增加 MOSFET 上的电压。 降低一些电流。 更改变压器上的匝数比。 (增加一次侧匝数)增加电感。 它应该起作用。

    220VAC 使308vdc 的直流电压最大为650伏 因此、我认为您需要在初级侧提供2倍的电压和1/2的电流。 这些数字比较粗略、但会让您接近。 对于简单的反激式转换器、您可能会遇到1000V MOSFET。 另一种选择是半桥、可节省750至800V MOSFET。"

    查看数据表13公式、NPS (max)= 13 (近)、Dmax=0.53、Vbuck (min)=250V、 Dmagcc=0.425、(Vocv+VF+Vocbc)=24V。

    让我们先获取 NPs=20、然后再获取。 由于 MOSFET 面临超过1200V 的电压、因此选择电压是一个大问题。

    [引用 userid="495062" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range/3922707 #3922707"]

    ΔVo Cout 计算、它取决于 Iout、step 期间所需的值。 公式是这样的  

    COUT≥IO、STE*tRESP/ΔVo   

    例如、假设 io、step 为1A、 tresp = 1ms、 ΔVo = 1V、Cout = 1*1ms/1V = 1000uF

    [/报价]

     

    很棒! 有几件事情令人困惑、您是否认为此 步骤为瞬态响应? 在我的案例中、哪些值是合适的?  

    现在、修改后的计算结果如下、Cout= 6.64uF、  R2= 118.18k 和 R3= 1.5M (NPA=20、Ivsl=275uA、NAS=0.35、Vovp=30V)

                 输出二极管电压、Vdk= 80V、  

                 导通^ Dmax= 0.53 (Dmagcc=0.425、tr=10 μ s (-6)、f-max=80kHz、

                 3. NPS (最大值)= 20.  

                 4、电流感测电阻、RCS =.65 R、(VCCR=243mV、IOCC=343mA、nXMFR=0.91、NPS=20 )

                 5.串联电阻 Rcl=1.5k

                  6.变压器一次侧峰值电流。 ipp (maz)= 1.24A、  

                  初级变压器电感、LP=2.1mH。

                  8. MOSFET 的最短导通时间(tON)=.78us (包括 sqr2)

                   9.变压器的最小退磁时间、tdm=1.4us

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hasan 先生:

    [引用 userid="231920" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range/3923734 #3923734">太棒了! 有几件事情令人困惑、您是否认为此 步骤为瞬态响应? 在我的案例中、哪些值是合适的?  [/报价]

    是的、这是瞬态响应。 规格。 具体取决于您的系统规格。  如果您没有特定的瞬态响应请求、则0.5A ~ 1A 可以作为起点。  

    此致、  

    Wesley  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    谢谢你。

    比如它的1000 μ F。 您知道什么与 Cbuck (max)或 Cout 的电容器电压相关的电压公式? 我使用了 Vbulk (max)=650v、那么700V 没问题吧?

    由于输出为24V、那么大约1000uF/50V 呢?  

    我还有几个查询。

    好了、

    1.评估板 UCC28740EVM-525 10W 不包含 MOSFET Q1的栅漏极所需的任何电阻器。 请详细说明。

    2.您提供的文档是否包含反馈补偿计算? 请指导我如何设置这些参数以满足我的要求。

    分流器感应部件也需要进行计算。

    在滤波时、需要计算第 L2和 C7部分。

    5.在 EVM 电路板 R13、R14和 C9上,D7没有焊接,请说明。

    6.对于我的功率范围,1200V MOSFET 不需要散热器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hasan 先生:

    [引用 userid="231920" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range/3925323 #3925323"]

    比如它的1000 μ F。 您知道什么与 Cbuck (max)或 Cout 的电容器电压相关的电压公式? 我使用了 Vbulk (max)=650v、那么700V 没问题吧?

    由于输出为24V、那么大约1000uF/50V 呢?  

    [/报价]

    我知道、没有等式。 我们只需要检查额定电压是否高于所需电压。 因此、可以为650V 输入选择700V、为24V 输出选择50V。  

    [引用 userid="231920" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range/3925323 #3925323]1. 您的评估板 UCC28740EVM-525 10W 不包含 MOSFET Q1的栅漏极所需的任何电阻器。 请进一步说明。[/引述]

    我想您问的是栅源极之间的电阻器吗? (使用电阻器连接栅漏极将使 MOSFET 始终导通。)

    因为它是评估板、功率仅为10W。 MOSFET 栅极信号失真的风险较低。 但是、在实际项目中、我建议您将其用于改善栅极运行。  

    [引用 userid="231920" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range/3925323 #3925323]2. 您提供的文档是否包含反馈补偿计算? 请指导我如何将其设置为符合我的要求。[/引述]

    请查看 UCC28740的反馈补偿、如下所示。  

    使用 UCC28740的反激式转换器的实用反馈环路设计注意事项

    [引用 userid="231920" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range/3925323 #3925323]3. 分流感应器件也需要计算。[/QUERP]

    您可以使用 下面的 CS 电阻器计算。 它还在 UCC28740数据表的第11页上提供了详细说明。  

    [引用 userid="231920" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range/3925323 #3925323]4. 滤波时、需要计算第 L2和 C7部分。

    L2和 C7构成为 LC 滤波器。 计算 Cout 后、可以使用该值根据 LC 滤波器设计获得 L2。  

    [引用 userid="231920" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range/3925323 #3925323]5. 在 EVM 板、R13、R14和 C9上、D7未焊接、请进行解释。[/QUERP]

    它只是一种外部软启动电路。 这是一种选择、但并非必要。  

    [引用 userid="231920" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range/3925323 #3925323]6. 对于我的功率范围、1200V MOSFET 不需要散热器?[/quot]

    我建议您将散热器保持在初始阶段。 由于很难估算由杂散电感和电容影响的开关损耗和传导损耗。  

    请问您的最终应用是什么? 此电源是用于电池充电器吗?

    谢谢。  

    此致、  

    Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="495062" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range/3927510 #3927510"]

    我想您问的是栅源极之间的电阻器吗? (使用电阻器连接栅漏极将使 MOSFET 始终导通。)

    因为它是评估板、功率仅为10W。 MOSFET 栅极信号失真的风险较低。 但是、在实际项目中、我建议您将其用于改善栅极运行。  

    [/报价]

    您是说我需要 在 栅极-源极上添加电阻器吗? 大约10k?

    [引用 userid="495062" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range/3927510 #3927510"]您可以按 如下方式使用 CS 电阻器计算。 它还在 UCC28740数据表的第11页上提供了详细说明。  [/报价]

    我计算出的 RCS = 0.65R (VCCR=343mV、IOCC=5A、nXFMR=0.91、NPS=20)

    RLC=1.5k (KLC=28.6、RS1=118.18k、TD=72ns、LP=2.1mH)

    [引用 userid="495062" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range/3927510 #3927510"]

    我建议您将散热器保持在初始阶段。 由于很难估算由杂散电感和电容影响的开关损耗和传导损耗。  

    请问您的最终应用是什么? 此电源是用于电池充电器吗?

    [/报价]

    是的、让我们添加散热器、是的、这适用于 PV 电池充电器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Hasan 先生

    [引用 userid="231920" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range/3933592 #3933592">您是不是要 向 栅极-源极添加电阻器? 大约10k?

    是的。 10k~33k 可以。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Wesley 爵士。

    您能否推荐与您的设计类似但在我的范围内的反激式变压器? 您使用了哪个公式来计算绕组 NS 的二次侧跨接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan 先生:

    我认为我无法根据 EVB 的尺寸设计变压器、因为额定功率与您的额定功率有很大不同(10W 与120W)

    您可以咨询您的变压器供应商以获取合适的尺寸和合适的磁芯。 然后您可以使用方程式 nsec = LP*IPEAK /(NPS * BM* AE)来获取 NS。 然后您可以使用 NS 获取 NP 和 Naux。  

    我仍然建议您通过随附的计算器检查您的设计。 它可以在我的笔记本电脑中正常工作。 此计算器易于用于验证这些值是否正确。  

     

    e2e.ti.com/.../8561.sluc487b.xlsx

    此致、  

    Wesley。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="495062" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range/3934020 #3934020"]

    我认为我无法根据 EVB 的尺寸设计变压器、因为额定功率与您的额定功率有很大不同(10W 与120W)

    您可以咨询您的变压器供应商以获取合适的尺寸和合适的磁芯。 然后您可以使用方程式 nsec = LP*IPEAK /(NPS * BM* AE)来获取 NS。 然后您可以使用 NS 获取 NP 和 Naux。  

    我仍然建议您通过随附的计算器检查您的设计。 它可以在我的笔记本电脑中正常工作。 此计算器易于用于验证这些值是否正确。  

     

    [/报价]

    你真的帮了我很多!

    再次感谢您。 现在计算是准确的、我正在为这个设计做 PCB 工作、它在输出中具有高电流、所以走线需要足够宽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan 先生:

    很高兴听到这个消息。 如果您的问题得到解决、请单击已回答。 当您遇到其他问题时、您可以打开另一个线程。

    此致、

    Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wesley 爵士:

    我还有一些问题、  

    1.我的老板希望我以 折页方式放置一些常见的接地 ZNR”瞬态/浪涌吸收器 ,https://www.farnell.com/datasheets/2244565.pdf

    2.我认为他不需要它来提供保护、因为有2个电容、1个噪声抑制器和电阻器可用。

    3.他想在引脚1到 R24中添加一个保险丝、实际上不确定。

    4您能想象使用 R1-3有什么想法吗? 这些是1兆欧。

    他谈到次级输出中的缓冲器、其中连接了 D5、D6。  

    6.他想增加一个 LED 指示器用于供电,对于5A 电流,我认为这是不可能的。 请提供 TI 解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan 先生:

    对于 ZNR、保护速度快于电容器、并且吸收的浪涌能量高于电容器。 因此、如果您的输入源不稳定或具有某种特殊情况、则会导致转换器出现浪涌输入。 ZNR 是保护电路的好解决方案。 让我感到奇怪的是、您提到这是一个太阳能充电器、输入为250Vdc ~ 850Vdc。 我猜转换器使用电池作为输入。 我不确定电池是否有这种情况。  也许我错了。 请您将其分享给我吗?   

    因为我对实际情况的理解不是很好。 您还可以检查您的转换器是否有应用安全标准的计划。 如果是、您需要在输入侧添加 ZNR。   

    [引用 userid="231920" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range/3935649 #3935649"]3. 他想在引脚1至 R24中添加保险丝、不确定是什么。

    我在 EVB 的原理图中找不到 R24、引脚1是 Vcc。 我不能赞扬这一点。 请与我分享原理图或指出 R24的位置。 谢谢。  

    [引用 userid="231920" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range/3935649 #3935649"]

    4您能想象使用 R1-3有什么想法吗? 这些是1兆欧。

    [/报价]

    这些电阻器用于更快地对 C2进行放电。 我认为这样可以防止 C2未完全放电时、当他触摸电路板或输入侧时发生电击。   

    [引用 userid="231920" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range/3935649 #3935649"]5. 他介绍了次级输出中的缓冲器、其中连接了 D5、D6。  [/报价]

    您可以按如下方式并联添加 RC、作为缓冲器。 具有100p 的110ohm 可能是一个良好的开端。 以根据实际测试结果对其进行优化。  

    [引用 userid="231920" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range/3935649 #3935649"]6. 他想增加一个 LED 指示器来供电、对于5A 电流、我想不出任何简单的方法。 请提供 TI 解决方案。[/引述]

    如果只需要转换器通电、只需在输出侧添加一个 LED 和一个串联电阻器、如下所示。  

    此致、

    Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wesley 先生:

    再次感谢您。

    请看一下这个图、

    假设引脚2和3未连接、 R24-25只是符号。 您可以假设一个像符号这样的电阻器。

    R24 和 R25是瞬态电压保护器、因此不需要额外的瞬态保护器?

    [引用 userid="495062" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range/3936768 #3936768"]这些电阻器用于更快地对 C2进行放电。 我认为这样可以防止 C2未完全放电时、当他触摸电路板或输入侧时发生电击。   [/报价]

    放电电阻值是否正常? 您希望我在这里看到 吗、http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/capdis.html。 是的、 如果没有它们、则在拔下电源插头后接触到两个转换器的电源插头引脚、可能会发生非常危险的冲击。

    [引用 userid="495062" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range/3936768 #3936768">您可以按如下所示并行添加 RC 作为缓冲器。 具有100p 的110ohm 可能是一个良好的开端。 以根据实际测试结果对其进行优化。[/quot]

    缓冲器电路需要进行良好的计算。 我不认为这些二极管会产生较大的 dv/dt 瞬态、因为内置二极管具有足够的隔离层。 你怎么看?

    [引用 userid="495062" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range/3936768 #3936768"]如果仅在转换器通电时需要、只需在输出侧添加一个 LED 和一个串联电阻器、如下所示。  [/报价]

    好主意、在输出引线上使用 LED 指示灯、这样就可以看到转换器可能会输出充电功率。 与 LED 串联的5K 电阻器将显示输出端是否存在任何电压(在连接到电池之前)。 一个与 LED 串联的2K 电阻器(与 LED 并联100欧姆)的24V 1W 齐纳二极管将显示电压接近正确的电平、 但是、无论哪种方式、LED 都不会显示是否有电流流入要充电的电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan 先生:

    [引用 userid="231920" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range/3936831 #393683"]LET 假设引脚2和3未连接、 R24-25只是符号。 您可以假设一个像符号这样的电阻器。

    它们是压敏电阻吗? 压敏电阻的功能与 ZNR 相似、但 ZNR 比压敏电阻快  

    很抱歉、我对您的应用不是很熟悉、但您可以根据不同的安全标准要求使用它们(或两者)。  

    [引用 userid="231920" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range/3936831 #393683">放电阻值是否正确? 您希望我在这里看到 吗、http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/capdis.html。 是的、 如果没有这些引脚、则在拔下电源插头后接触到两个转换器的电源插头引脚时、可能会发生非常危险的电击。[/引述]

    通常需要将电容器的电压每秒放电至60V 以下。 因此、如果您的系统中还没有定义、您可以根据原理设计放电阻。  

    [引用 userid="231920" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range/3936831 #393683"]Snubber 电路需要计算良好。 我不认为这些二极管会产生较大的 dv/dt 瞬态、因为内置二极管具有足够的隔离层。 你怎么看?[/引述]

    输出短路情况下可能存在高 di/dt。 因此、我认为在进行 PCB 布局时、您可以保留缓冲器的空间、以防发生 di/dt 引起的更高电压应力。

    [引用 userid="231920" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range/3936831 #393683"]好主意、在输出引线上使用 LED 指示灯、这样就可以看到转换器可能会输出充电功率。 与 LED 串联的5K 电阻器将显示输出端是否存在任何电压(在连接到电池之前)。 一个与 LED 串联的2K 电阻器(与 LED 并联100欧姆)的24V 1W 齐纳二极管将显示电压接近正确的电平、 但是、无论哪种情况、LED 都不会显示是否有电流流入要充电的电池。

    我认为 LED 连接到电池时仍然可以工作、因为该 LED 与电池并联使用。 因此、即使电池充满电、电流仍会流向 LED。  

    此致、  

    Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wesley 爵士:

    再次感谢你。

    我想知道几个令人信服的问题。

    1.当输入范围为250-650VDC 时,如果我将所有控制电阻设置为650V,那么它也适用于250VDC?  

    2.如何计算 R1? 我使用了公式1、其中 Ivsl=275uA、NPA=33、在我的例子中它就像71k。

    3.我对计算 np 和 ns 没有什么困惑,从你的 iven 公式  nsec = LP*IPEAK/(NPS * BM* AE),NP= 494和 Ns=15 (请检查你的公式,它是否为 ns?)

    4.建议我如何计算 R19-R21。

    很抱歉、这些问题出现了问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑先生您好:

    请检查我的回复、如下所示。  

    具体 取决于您要询问的电阻器。 对于下面的 RS1和 RS2、需要使用250Vdc 输入。  

    2.您选择了什么 Vin (run)?

    假设 Vin (run)为250Vdc、IVSL=275uA、NPA 为33。 请考虑数据表第10页上的公式。  

    RS1 = 250Vdc/(33*275uA)= 27.54k Ω。  

    71k Ω 来自650VDC。 这意味着一旦 VDCinput 为650V、IC 就会启动。 因此无法使用。  

     公式是这样的

    设置 NPS=NP/NS => NPS* 1/NPS  

    LP * IPEAK = NP * BSAT * AE => NP = LP * IPEAK /(BSAT * AE)  

    SO Ns = LP * IPEAK /(NPS*BSAT*AE)。 我认为公式是正确的。  

    您可以在链接中找到有关变压器设计的更多详细信息: 电感器和反激式变压器设计。

    *根据您的计算,Ns=15和 Np=494,因此 NPS =494/15 =33。 如前所述,如果您选择 NPs=33,则反射电压为24*33=790Vt,最大输入电压为650V。 VDS 上的最大电压(不包括电压尖峰)为1440V。 如果您仍然使用与您选择的规格相同的 SiC MOSFET、则该值超过了您的1200V SiC MOSFET 额定值。  

    *如果您选择 NPS = 20、则 NP 应为300转。  

    4、 R19-R21是否等于 RFB1和 RFB2?

    如果是、 则取决于您选择的分流稳压器。  

    假设 Vref = 2.495V、 (TL431)  

    VO *(RFB2/(RFB1+RFB2))= Vref。  

    RFB1 = RFB2*(Vo/Vref -1)=>可以像 EVB 一样将 RFB2设置为42k,然后可以获得 RFB1。  

    此致、  

    Wesley  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="495062" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range/3940897 #3940897"]

    2.您选择了什么 Vin (run)?

    假设 Vin (run)为250Vdc、IVSL=275uA、NPA 为33。 请考虑数据表第10页上的公式。  

    RS1 = 250Vdc/(33*275uA)= 27.54k Ω。  

    71k Ω 来自650VDC。 这意味着一旦 VDCinput 为650V、IC 就会启动。 因此无法使用。  

    [/报价]

    我刚才讨论了我在第一篇文章中发布的参考设计、该图中的 R1值。

    在我的情况下、 RS1 = 650Vdc/(33*275uA)= 71.62k、它与 R1类似? R2与它并联、因此会对初级绕组电流进行连接。

    这是否意味着对于250Vdc、R1= 27.5K 和对于650VDC、R1= 71.6k。

    这 是该设计的主要缺点、即宽范围不适用。 对于不同的输入、应考虑不同的值。

    [引用 userid="495062" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range/3940897 #3940897")我们前面讲过,如果您选择 NPS=33,则反射电压将为24*33=790Vt,最大输入电压为650V。 VDS 上的最大电压(不包括电压尖峰)为1440V。 如果您仍然使用与您选择的规格相同的 SiC MOSFET、则超过了您的1200V SiC MOSFET 额定值。

      

    这意味着 R1 aslo 在 NP=300、NPS=20、NS=15时发生变化

    [引用 userid="495062" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range/3940897 #3940897"]

    4、 R19-R21是否等于 RFB1和 RFB2?

    如果是、 则取决于您选择的分流稳压器。  

    假设 Vref = 2.495V、 (TL431)  

    VO *(RFB2/(RFB1+RFB2))= Vref。  

    RFB1 = RFB2*(Vo/Vref -1)=>可以像 EVB 一样将 RFB2设置为42k,然后可以获得 RFB1。  

    此致、  

    [/报价]

    我的意思是 R19、R20和 R21、上图显示 RFB1..2 = R15、R16可能是。

    对于  R19、R20和 R21分压器规则不适用? 请进行计算。 如果我选择 Vin=24V、I=5A、R21+R19=2 R20、那么   R21+R19=3.2 R、 R20=1.6 R、可能是我做错了。

    如果我使用散热器、则其底部引脚应与 GND 相连? 这意味着其漏极应位于 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hasan 先生

    [引用 userid="231920" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range/3941956 #3941956"]

    在我的情况下、 RS1 = 650Vdc/(33*275uA)= 71.62k、它与 R1类似? R2与它并联、因此会对初级绕组电流进行连接。

    这是否意味着对于250Vdc、R1= 27.5K 和对于650VDC、R1= 71.6k。

    这 是该设计的主要缺点、即宽范围不适用。 对于不同的输入、应考虑不同的值。

    [/报价]

    RS1的公式是固定的、并显示在数据表中。  EVB 的 NPA 与您的 NPA 不同、因此 RS1值不同。  

     Vin (run)表示打开转换器所需的最小输入电压。 因此、无法使用650VDC 进行此计算。 其规格应为250Vdc。  

    [引用 userid="231920" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range/3941956 #3941956"]这意味着 R1 aslo 在 NP=300、NPS=20、NS=15[/引号]

    是的。  

    [引用 userid="231920" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range/3941956 #3941956"]

    假设 Vref = 2.495V、 (TL431)  

    VO *(RFB2/(RFB1+RFB2))= Vref。  

    RFB1 = RFB2*(Vo/Vref -1)=>可以像 EVB 一样将 RFB2设置为42k,然后可以获得 RFB1。  

    [/报价]

    该方程式仍然遵循 KVL。  R21用于优化输出电压、无论怎样、输出电压设置都遵循上述公式。   

    因为输出为5V。  选择 Vref=2495V 的 TL431A。  

    选择 R20 = 42.2k Ω。  

    (R19+R21)= 42.2k Ω(5/2.495 - 1)= 42.369k Ω。  

    因此、在您的情况下、假设也选择了 TL431A。 输出电压为24V。  保持 R20为42.2k Ω。  

    (R19+R21)= 42.2k Ω(24/2.495/Add.1)= 362k Ω。  

    [引用 userid="231920" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range/3941956 #3941956")如果我使用散热器,则其底部引脚应与 GND 连接? 这意味着它的漏极应位于 GND 中。[/quot]

    如果封装未绝缘、则需要在 MOSFET 和散热器之间放置绝缘体。

    此致、  

    Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="495062" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range/3941998 #3941998"]

    RS1的公式是固定的、并显示在数据表中。  EVB 的 NPA 与您的 NPA 不同、因此 RS1值不同。  

     Vin (run)表示打开转换器所需的最小输入电压。 因此、无法使用650VDC 进行此计算。 其规格应为250Vdc。

    [/报价]

    您是否意味着即使使用250V 来计算、系统也会允许650V 输入? 您对 R1没有说过什么。 根据图、我的 R2=45.45k、R3=62.66k。

    [引用 userid="495062" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range/3941998 #3941998"]如果封装未绝缘、则需要在 MOSFET 和散热器之间放置绝缘体。

    我的意思是散热器的底部引脚。 我的 PCB 在散热器附近没有 GND 走线。 我确实看到了一种设计、其中散热器接地、并将面板接地。 是的、我将在散热和 MOSFET 焊盘上使用绝缘虫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="231920" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range/3942025 #3942025]\n 您的意思是、即使使用250V 进行计算、系统也会允许650V 输入吗? 您对 R1没有说过什么。 根据图、我的 r2=45.45k、r3=62.66k。

    是的。 它还提供650V 输入。

    散热器连接到 GND 通常可以降低 EMI、因此建议将散热器连接到 GND。  

    此致、  

    Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="495062" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range/3942056 #3942056"]散热器连接到 GND 通常可以降低 EMI,因此建议将散热器连接到 GND。

    是的、我知道。 即使我没有连接、问题出在哪呢? 我忘记向您询问 C1和 C2值。  

    其次、您能否建议使用适用于多路复用器输出的 IC、例如 具有250-650VDC 输入的5V/3A、12V/2A? 直流/直流转换器。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果散热器未连接到 GND、则会充满开关噪声、因为它是 MOSFET 的漏极闭合。 因此、它可能会影响其周围的组件。  

    对于 C1和 C2、它们都是 VDD 的电容器。 因此、您可以通过下面的公式获得 C1+C2。  

    详细说明见数据表的第23页。  

    您是否在寻找非隔离式或隔离式解决方案?

    您可以首先作为链接检查参考设计。  

    TI 参考设计库

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="495062" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range/3942604 #3942604]C1和 C2、两者都是 VDD 的电容器。 因此、您可以通过下面的公式获得 C1+C2。[/quot]

    2022年新年快乐! 你给我提供了很多帮助。 是的,我总共得到了32.2uF。 假设每个值为16uF。

    [引用 userid="495062" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range/3942604 #3942604">详细说明位于数据表的第23页。  [/报价]

    我真的很抱歉。 我至少应该对它进行掠夺。

    [引用 userid="495062" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range/3942604 #3942604"]您是否正在寻找非隔离式或隔离式解决方案?

    我认为它应该是孤立的。 让我来向您展示一个类似的设计。 可能是需要修改的变压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan 先生:

    请参阅 PMP30495。 LM5021是一款 CCM 反激式控制器、由于不同的额定功率、变压器需要重新设计。  

    此致、  

    Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 让我来学习这个。

    如需了解更多具体信息、请访问此链接、我希望您将进行比较以实现成本最小化、 网址为 https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ApplicationNote_EvaluationBoard_80W_SMPS_QR_PWM_Controller_ICE2QS02G%20-AN-v01_00-EN.pdf?fileId=db3a30431a5c32f2011abefae1533bcd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan 先生:

    它们之间最不同的是控制器和变压器。  

    很抱歉、我在这里没有控制器价格信息、变压器也没有。  

    因此、您可以联系 TI 销售窗口以获取控制器价格。  

    很抱歉、谢谢。  

    此致、  

    Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="495062" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range/3943366 #3943366"]

    它们之间最不同的是控制器和变压器。  

    很抱歉、我在这里没有控制器价格信息、变压器也没有。  

    因此、您可以联系 TI 销售窗口以获取控制器价格。  

    [/报价]

    我明白了。 拓扑可能相同。 让我来进一步了解一下、TI 解决方案可能适用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有这些都是 CCM 反激式拓扑。  

    如果您需要 LM5021或 CCM 反激式的帮助、 请创建另一个线程。 让我们保留 UCC28740项目。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="495062" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055703/ucc28740-dc-dc-flyback-converter-for-wide-input-range/3944315 #3944315"]

    所有这些都是 CCM 反激式拓扑。  

    如果您需要 LM5021或 CCM 反激式的帮助、 请创建另一个线程。 让我们保留 UCC28740项目。  

    [/报价]

    谢谢主席先生。

    我肯定会开始新的主题、但 LM5021仅在 8-30V 电压下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    8-30V 仅适用于 VDD 额定值。 LM5021能够用于高得多的输入。 即 PMP30495电路原理图 注明输入电压为100Vdc-623VDC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    说得好。 我的范围很少、但可以管理。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 650Vdc 输入对设计来说是可以的。