主题中讨论的其他器件: TL431、 LM5021
你(们)好。
我愿意为扩散输入范围设计类似的产品 、https://www.ti.com/tool/UCC28740EVM-525
输入:250至650 VDC
输出:24V/5A
请建议我更改 下面的原理图(上述链接中的参考设计)、
1.我想移除输入桥式二极管部件,您能告诉我 D4和 D3是否包括变压器初级侧的交流输入?
2、我的输入可能在250到650 VDC 之间变化、因此 R2、R3值应根据数据表 UCC28740的公式1和2保持不变? 这是否意味着输入范围应该是固定的?
我的 MOSFET 应该是900VDC、如何将其更改为 TU7NM90N?
4.解释如何更改 C6值。
5.建议计算输出电感器和电容器 C7,C8、L2,C10、C14、C15。
6.描述以计算保护电路 C12、R8、C13。
7.根据分压器规则,R2-R21的计算是正确的?
8.为了击剑击 R16值、LTV -817适合24V/5A 应用吗?