This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:对开关波形异常有疑问?

Guru**** 2390730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056751/lm3488-question-about-abnormal-switching-waveform

器件型号:LM3488

你(们)好

生产检查会导致间歇性缺陷、如下所示。

可能是 IC 有缺陷、但电路也在审查中。

是否有您可以预测的问题?

我应该调试哪个部分?

附加 SCH 和波形。

波形为 Q450 (MOSFET)开关波形。

条件-

输入:13V/输出:-12.2V 2A

 

e2e.ti.com/.../NA12VPT.PDF

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你(们)好

    由于是在美国的感恩节期间,答复可能会推迟,感谢 您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    这是一个温和的提醒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    对拖延表示歉意。 您能否提供一个数字、说明有多少商品显示了缺陷、而不是正常工作? 此外、您是否曾使用 工作单元与非工作单元的 IC 进行过 A-B-A 测试?  

    谢谢、

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    缺陷率:生产700台设备时、出现3~4ea 故障。

    交换 A-B-A: 测试交换时、它几乎遵循、但有时不遵循。

               所以我问过、因为可能存在电路问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    为了进行调试、我将首先检查 DR、COMP、FB。 您能否从工作正常和不工作的设备获取屏幕截图?

    谢谢、

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅随附的文件。

    e2e.ti.com/.../002.pdf

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    感谢您提供波形。 您能否告诉我、您在工作单元和非工作单元之间看到的主要区别是什么? 示例:电路板是否已损坏/是否超出稳压范围、但电路板正常?

    谢谢、

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    电路板正常。 开关波形如下所示。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很抱歉耽误你的答复。 遗憾的是、仍然没有足够的证据来得出良好的结论、所以我是否可以要求您澄清 A-B-A 测试结果? 您能否使用具有工作正常 IC 的已知工作板、然后使用"坏" IC 替换工作正常的 IC 并观察结果?  

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    即使将有缺陷的 IC 应用到其他电路板上、也会按原样输出有缺陷的波形。

    如果 IC 有缺陷、我能得到这样的波形吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    开关节点波形将意味着不稳定。 您能否提供 DR 引脚波形?

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅随附的文件。

    文件: #2 COMP、#3 FB、#6 DR 的波形

    Thankse2e.ti.com/.../Fail-vs-Pass.pdf