大家好、
我的一位客户正在使用 TPS65251设计电源。
现在、他们有以下问题。
请问您能给我回复一下吗?
问:我们使用最新数据表(Ver SLVSAA4G)第19页上显示的等式15计算 CFF。
我们的条件如下。
TSS=16ms、R1=33k Ω、
在这种情况下,CFF=1/(2*PI*(1/16m)*33k)=77.16nF。
结果是否正确?
我们认为该值大于我们预期的值。
如果我们的计算错误、请告诉我?
我们也不知道如何决定 fzff。
数据表显示、fzff 小于软启动等效频率(1/TSS)。
如果 TSS 为16ms、则 fzff 应为多少? 是62.5Hz 吗? 或超过62.5Hz? 或小于62.5Hz?。
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya。