This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65251:有关 CFF 计算的问题。

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053325/tps65251-question-about-cff-calculation

器件型号:TPS65251

大家好、

我的一位客户正在使用 TPS65251设计电源。

现在、他们有以下问题。

请问您能给我回复一下吗?

问:我们使用最新数据表(Ver SLVSAA4G)第19页上显示的等式15计算 CFF。

   我们的条件如下。

   TSS=16ms、R1=33k Ω、

   在这种情况下,CFF=1/(2*PI*(1/16m)*33k)=77.16nF。

   结果是否正确?

   我们认为该值大于我们预期的值。

   如果我们的计算错误、请告诉我?

   我们也不知道如何决定 fzff。

  数据表显示、fzff 小于软启动等效频率(1/TSS)。

如果 TSS 为16ms、则 fzff 应为多少? 是62.5Hz 吗? 或超过62.5Hz? 或小于62.5Hz?。

  非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

   

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kazuya  

    它 小于62.5Hz。  

    您能否告诉我 为什么将 TSS 设置为16ms? 16ms 有点大。  

    建议将 TSS 减少至大约2ms。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    非常感谢您的回复。

    它们需要尽可能降低器件启动时的浪涌电流。

    如果 TSS 设置为16ms、以下计算是否正确?  

    CFF = 1/(2 *π*(31.25Hz)* 33k)= 154.33nF

    (fzff 设置为62.5Hz 的一半)

    还是 CFF 有任何最大值?

    例如 ,CFF = 1/(2*PI*(500Hz)*33k)= 9.65nF 是最大值吗?

    (Fzff 被设定为1/TSS 的500Hz (TSS=2ms))

    请问您能给我回复一下吗?

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kazuya  

    什么是 Cout? 如果 Cout 不大、则不需要大 TSS。  

    通常、TI 不建议 将 TSS>10ms 设置为。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    非常感谢您的支持。

    我知道  TI 不建议 将 TSS>10ms。  

    如果 TSS 设置为10ms、以下计算是否正确?  

    CFF = 1/(2 *π*(50Hz)* 33k)= 96.46nF

    (假设 fzff 为50Hz、为 100Hz 的一半)

    请问您能给我回复一下吗?

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Kazuya

    赵正对此进行研究、并将很快向您提供反馈。  

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵和 Ruby、您好!

    非常感谢您的支持。

    请给我回复。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya  

    很抱歉迟到了。  

    您的计算正确。  

    考虑到 TSS 的变化、强烈建议设置 TSS=8ms、然后  

    CFF = 1/(2 *π*(62.5Hz)* 33k)= 77nF、您可以选择68nF 电容器。  

    (假设 fzff 为62.5Hz、为 125Hz 的一半)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    非常感谢您提供的信息。

    我可以向您提出几个问题吗?

    问题1. 当 TSS 设置为客户设置的16ms 时会发生什么情况?

    问题2. 如果 TSS 设置为16ms、是否可以将68nF 用作 CFF? 还是 CFF 应该增加两次?

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kazuya  

    Q1:当 TSS 设置为大于10ms 时、IC 无法正常工作、我将对 EVM 进行双重检查。  

    Q2:nA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    感谢您的回复。

    我很期待在 EVM 上收到结果。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Kazuya

    赵正望着这件事,不久他就会回来。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    感谢你的答复。

    我明白了。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya  

    我已经检查过 EVM、在设置 TSS=16ms (SS CAP=100nF)后、IC 可以正常使用 CFF<=10nF、它没有尝试大 CFF。  

    不建议设置较大的 CFF、这可能会将噪声耦合到 FB 引脚并使 IC 易受噪声影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    非常感谢您的大力支持。

    我知道  TPS65251即使 TSS=16ms (SS CAP=100nF)也能正常工作。

    下面我可以向您提出几个问题吗?

    问题1. 是否有任何最大 CFF 的电容器值?  

    问题2. 当 TSS 为8ms 时、是否可以应用 CFF 计算(公式15)?

        当 TSS=8ms 时、您之前告诉过我的68nF 也可以用于 CFF 吗?  

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    我可以在第三季度提出另一个问题吗?

    问题3. 为什么 CFF 会通过 TSS 值进行更改、但 RC、CC 和 Croll 没有更改?

    谢谢、此致、

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya  

    理论上没有 最大 CFF 限制。  

    但是、根据我有限的经验、我在应用中从未看到 CFF 大于100nF。  

    CFF=68nF 基于假设 fzff 为62.5Hz、为 125Hz (1/8ms)的一半。  

    现在、我认为没有必要将 fzff 设置为125Hz 的一半。 建议进行以下计算:  

    CFF = 1/(2 *π*(125Hz)* 33k)= 38nF、您可以选择33nF 电容器。  

    很抱歉造成混淆。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这只是一种将 ZFF 设置为1/TSS 的补偿方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    非常感谢您的大力支持。

    下面我可以再问一个问题吗?

    问:如果相位裕度和瞬态负载响应足够大、是否可以根据客户评估结果将 CFF 从33nF 降低到更低?

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kazuya-San  

    是的、根据相位裕度和瞬态负载响应的性能、我们可以将 CFF 降低到较小的值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    非常感谢您的回复、很抱歉我迟到了。

    您的回复对客户和我都很有帮助。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。