Other Parts Discussed in Thread: LM5175
大家好、
我的一位客户在自己的 PCB 上评估 LM5175。
他们发现、在大约2ns 期间、SW1端子电压降至-3.04V、并且低于-3.0V、这是绝对最大值。
此时、他们有以下问题。 请问您能给我回复一下吗?
问题1. LM5175数据表显示 SW1、SW2 (20ns 瞬态)绝对最大值为-3.0V。
客户下冲、-3.04V/2ns 是否有问题?
问题2. 如果 Q1的答案是"IT is problem"、则 LM5175会发生什么情况。 SW1端子是否损坏?
问题3. 降低 SW1下冲电压的对策是什么?
它们使用2.2 Ω 高侧 FET 栅极电阻器。 是一种减小增加栅极电阻器的下冲的方法吗?
还是添加缓冲电路更好?
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya。