This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:有关 SW1下冲电压的问题。

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057491/lm5175-question-about-sw1-undershoot-voltage

器件型号:LM5175

大家好、

我的一位客户在自己的 PCB 上评估 LM5175。

他们发现、在大约2ns 期间、SW1端子电压降至-3.04V、并且低于-3.0V、这是绝对最大值。

此时、他们有以下问题。 请问您能给我回复一下吗?

问题1. LM5175数据表显示 SW1、SW2 (20ns 瞬态)绝对最大值为-3.0V。

    客户下冲、-3.04V/2ns 是否有问题?

问题2. 如果 Q1的答案是"IT is problem"、则 LM5175会发生什么情况。 SW1端子是否损坏?

问题3. 降低 SW1下冲电压的对策是什么?

   它们使用2.2 Ω 高侧 FET 栅极电阻器。 是一种减小增加栅极电阻器的下冲的方法吗?

   还是添加缓冲电路更好?

 非常感谢您的答复。

此致、

Kazuya。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    这超出了绝对最大规格、因此我们不建议采用这种工作方式。

    我假设这是由于电路板上的一些布局问题导致的、其中路由产生的一些电感会产生这种高下冲。

    因此、 我建议在尝试添加缓冲器之前先重点介绍该器件。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

     在过去17天里、我没有看到更新、因此我假设问题已得到解答。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有某个打开的回复、则该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    很抱歉我迟到了。

    客户 正在考虑更改其 PCB 布局。

    非常感谢您的支持和致以最诚挚的问候、

    Kazuya。