e2e.ti.com/.../20211129_5F00_Main-Board_5F00_Power-Path-Controller.pdf
我所管理的团队开发了一个电路、其中包括 USB-C 适配器5V (+/- 5%) 3A (优先级)和锂离子电池3、7V 4A。 PCBA 已经生产、目前正在使用其负载(LED、振动电机、射频板)进行测试。 在连接 USB-C 和电池的情况下启动器件时、器件会优先考虑电池、而不是 USB-C 原因可能是什么?
此外、如果仅由 USB-C 供电、器件将无法通过自检。 在这种情况下测量的电源路径控制器的输入电压在特定时间超过或低于4、75-5、25V。
附加的是:
1)原理图:在 PDF 中、可以单击组件以了解更多详细信息
2) 2)原理图的图像、并注明 USB-C 输入和电池输入
3) 3)仅在自检期间测量器件在 USB-C 上电时的电压
提前感谢您的支持。