This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:锂离子电池和 USB-C 适配器之间的电源路径控制器5V 3A

Guru**** 2543750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057639/tps2121-power-path-controller-between-li-ion-battery-and-usb-c-adapter-5v-3a

器件型号:TPS2121

e2e.ti.com/.../20211129_5F00_Main-Board_5F00_Power-Path-Controller.pdf

我所管理的团队开发了一个电路、其中包括 USB-C 适配器5V (+/- 5%) 3A (优先级)和锂离子电池3、7V 4A。 PCBA 已经生产、目前正在使用其负载(LED、振动电机、射频板)进行测试。 在连接 USB-C 和电池的情况下启动器件时、器件会优先考虑电池、而不是 USB-C 原因可能是什么?

此外、如果仅由 USB-C 供电、器件将无法通过自检。 在这种情况下测量的电源路径控制器的输入电压在特定时间超过或低于4、75-5、25V。

附加的是:
1)原理图:在 PDF 中、可以单击组件以了解更多详细信息
2) 2)原理图的图像、并注明 USB-C 输入和电池输入
3) 3)仅在自检期间测量器件在 USB-C 上电时的电压

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maeva、您好!

    在仅 USB-C 测试期间、是否在任何点启用了输出? 通常、当连接到负载时、电源电压会略微下降;但是、它似乎会持续增加(低分辨率、因此很难肯定、但会显著增加)。 该电源是否通过长电缆连接并热插拔?

    您能否在包含 PR1、CP2、Vout 和 ST 的情况下提供初始测试的示波器截图(两个输入均为高电平)? 如原理图中所示、设置 PR1和 CP2后、应优先考虑 IN1。 否则、可能是由于电源不稳定造成的。 该器件对其提供的输入做出响应、因此、如果在连接/断开负载时输入持续显著下降/上升、则可能会出现意外行为。  

    您是否还可以提供 PR1/CP2/OV1/OV2的电阻分压器值?

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kalin:

    感谢您的反馈。 我将其转发给我们的工程师、他提供了随附的 PDF、其中包含所有详细信息。

    如果需要其他信息、请告诉我。

    最棒的
    Maeva Schaller

    e2e.ti.com/.../20211130_5F00_TI-Power-Path-Controller-Design_5F00_WL.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maeva、您好!

    根据您的原理图、PR1通过电阻分压器网络连接到 IN1、但在向 IN1提供电压之前、PR1在某种程度上处于高电平。 IN2和 CP2也会发生同样的情况。 您能否解释一下、因为这不可能实现? 此外、在诸如 Solo USB-C 测试等事件期间以良好的分辨率显示 ST 引脚信号也很重要。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、

    我与我们的工程师进行了核对、他提供了以下有关测量过程的说明。

    我们的示波器使用通道1作为触发信号、让示波器测量波形。 测试步骤为:

    1.将示波器探头连接到设备测试点。
    2.将 USB-C 适配器连接到设备。
    3.将示波器通道1探针连接到器件。

    但是、关于触发之前信号处于高电平的原因、他无法解释。 他测试了几次、并且始终以这种方式运行。

    我们正在处理更多测量、我将在明天发送更多信息。

    最棒的
    Maeva Schaller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maeva、您好!

    您是否能够获得测量结果?

    此致、

    Kalin Burnside