This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24720:对服务器电源设计中 TPS24720#39的应用有疑问

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056559/tps24720-a-doubt-about-tps24720-s-application-on-server-s-power-design

器件型号:TPS24720

大家好、TI 的专家:

   TPS24720在服务器电源设计方面的应用存在疑问。

   通常、我们使用 低于100W 应用(PC)的 TPS24720、并且始终运行良好。

   但现在、我们将在大约600W (12V、50A)的服务器设计中使用该芯片。

   我在数据表中找到了一个演示应用、即12V、10A;而 EVM 中的另一个应用是12V、25A (最大50A)

   所以我想说 konw、如果  可以在60072 方案中使用 TPS24720、如果 TPS24720 可以使用、那么在我的设计过程中应该注意哪些具体细节。

   谢谢。