大家好、TI 的专家:
TPS24720在服务器电源设计方面的应用存在疑问。
通常、我们使用 低于100W 应用(PC)的 TPS24720、并且始终运行良好。
但现在、我们将在大约600W (12V、50A)的服务器设计中使用该芯片。
我在数据表中找到了一个演示应用、即12V、10A;而 EVM 中的另一个应用是12V、25A (最大50A)
所以我想说 konw、如果 可以在60072 方案中使用 TPS24720、如果 TPS24720 可以使用、那么在我的设计过程中应该注意哪些具体细节。
谢谢。