Other Parts Discussed in Thread: TLC6983, TLC5958, TLC6946, TLC6948
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC5958 主题中讨论的其他器件:TLC6983、 TLC6946、 TLC6948
您好!
我们正在寻找 RGB LED 矩阵解决方案(64x16 RGB LED)来驱动与数据总线异步的 LED 面板。
我找到了 TLC6983、但遗憾的是、这是共阴极、市场上的大多数 LED 都是共阳极。
现在我找到了 TLC5958、但我很困惑它是否可以异步使用。 数据线仅约 为100kB/s、用于更新 SRAM。
但显示帧速率应至少为200Hz。
我想要求提供应用手册:“使用 TLC5958构建高密度、高刷新率、多路复用 LED 面板”。
或者、您能否为此推荐其他器件?
此致