This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5958:TLC5958异步和应用手册

Guru**** 2636225 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC6983, TLC5958, TLC6946, TLC6948

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054507/tlc5958-tlc5958-asynchronous-and-app-note

器件型号:TLC5958
主题中讨论的其他器件:TLC6983TLC6946TLC6948

您好!

我们正在寻找 RGB LED 矩阵解决方案(64x16 RGB LED)来驱动与数据总线异步的 LED 面板。

我找到了 TLC6983、但遗憾的是、这是共阴极、市场上的大多数 LED 都是共阳极。

 

现在我找到了 TLC5958、但我很困惑它是否可以异步使用。 数据线仅约 为100kB/s、用于更新 SRAM。

但显示帧速率应至少为200Hz。

 

我想要求提供应用手册:“使用 TLC5958构建高密度、高刷新率、多路复用 LED 面板”。

 

或者、您能否为此推荐其他器件?

 

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在哪种应用中、您需要高达200Hz 的帧速率?

    TLC6946/TLC6948是另一种选择、数据移位时钟最高可达33MHz。 请参阅以下链接。

    https://www.ti.com/product/TLC6946

    BR  

    徐美奈