This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:带骤降的开关节点电压

Guru**** 2606595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056249/bq24170-switiching-node-voltage-with-dips

器件型号:BQ24170

您好 E2E 团队、

我们的电池充电器设计有问题。 我们的设计方式与数据表的图23 (第10.3章)中所述的相同。

输入源:12V
2节电池

现在我们面临的问题是、开关节点电压(引脚1、24)每500ms 有一个压降:

您能解释一下这种行为吗? 你在这里有什么建议吗?

非常感谢、致以诚挚的问候、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    这是否仅在电池被取出时发生? 该波形是否也出现在 SRN 上? 这很可能是电池不存在检测。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它仅在未连接电池时出现。 因此、如果未连接电池、则无法使用该系统? 充电器 IC 无法为图23配置中的系统供电?

    另一个问题是电池未充电。 如果我连接电池、电流消耗仅为7mA、电池未充电。

    您在这里也有建议吗?

    谢谢、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    图23假设电池不可拆卸。 这就是您可以将系统直接连接到电感器输出的原因。 在这种情况下、系统将跟踪电池电压。 在没有电池的情况下、输出将通过电池不存在检测。

    但是、如果您希望在未连接电池的情况下从输入端获得系统电源、则需要采用 BATFET、如图19所示。

    您能详细描述一下您的设置吗? 您施加的电池电压是多少、编程的 CELL 引脚电压是多少?

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊曼纽尔、您好!

    好的、听起来很合理。 谢谢!

    我们的设置是9V 至15V 之间的 USB-C PD 输入。 现在、我们为充电器 IC 提供12V 电压。 电池电压为8.4V、因此 Cell 引脚悬空。

    非常感谢、致以诚挚的问候、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我们将在感恩节假期后的下周再次与您进行讨论。

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    请确保在电池充电器的输入和最大电池充电电压之间有足够的余量。 由于这是降压充电器、转换器的输入必须始终高于输出电池电压。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  
    我的测试用例上的电源电压为12V。 因此、我认为余量不应该存在问题?

    您可以找到我们的原理图。 您能在这里看到错误吗?

    非常感谢、致以最诚挚的问候

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我的原理图审阅如下:

    1.确认4A 充电电流。 对于此应用、我们通常建议使用2.2uH 电感器和30uF 的输出电容。 更多详细信息、请参阅第9.3.22节中的表3。

    2.确认2A 输入电流限制。

    3.确认可夫为14.72V,ACUV 为4.60V

    4.确认已禁用的终止和安全计时器。

    5.确认8.4V 电池电压调节。

    建议在 SRP 和 AGND 之间连接一个0.1uF 电容器。

    我们  建议在 ACP 至 AGND 之间连接一个0.1uF 电容器。

    当输入电压为12V 时、您将为8.4V 电池提供足够的余量。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的回答。

    您是否有任何关于电池未充电的说明? 我在这里找不到任何问题。

    非常感谢、致以诚挚的问候、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您能否澄清一下、您是否看到 SW 电压上出现了500ms 三角波形? 我希望这是 SRN 电压、不使用电池。

    当充电器无法充电时、您连接到充电器的电池电压是多少? 发生这种情况时、您能否发送输入电压、SW 电压、电池电压和充电电流的波形?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    不、我看不到500ms 三角波形。 电池已连接、设备正在工作。 但不幸的是、它没有充电。  

    连接电池时、这些波形都是连续电压、没有骤降。 但当我提供12V 输入电压时、充电器不工作。 电流消耗约为5mA。  
    电池电压= 7.679V  
    SW 电压= 7.679V
    输入电压= 11.998V
    充电电流= 5.4mA

    非常感谢、致以诚挚的问候、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    发生这种情况时、您的 TS 电压是多少? 是否连接了合适的热敏电阻? 如果没有热敏电阻、TS 电压为 VREF 的95.1%或3.137V。TS 上的任何电压高于 VREF 的典型73.5%都会暂停充电。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是参考设计中描述的103AT。
    TS 电压为1.689V。这样应该可以、对吧?

    谢谢、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    1.689V 的 TS 电压是3.3V VREF 的51.18%、因此这应该是可以的。

    您是否通过电阻器将 STAT 引脚上拉至 VREF、或者、如果您不这样做、您是否可以这么做? 在此操作过程中、我很想看到 STAT 引脚的电压。 如果您能够观察到它、请将其捕获在示波器上。

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    很抱歉耽误你的回答。  
    我尝试上拉 STAT 引脚、现在它正在充电。 非常感谢您的提示!  

    但我仍然有一个问题。 充电电流现在大约为300mA@12V。 您能用上面的原理图对此进行解释吗? 通常、它应以2A 电流充电。

    非常感谢、致以诚挚的问候、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    很高兴工作了!

    发生这种情况时、电池电压是多少? 我认为根据之前的讨论、输入电压为12V。

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    电池电压约为7.1V

    谢谢、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您当前的 ISET 电压是多少?

    如果您将 R60电阻器设置为13.8kOhm、会发生什么情况? 目前、您已将 ISET 引脚编程为比有效 ISET 输入范围(上升0.8V)高0.819V (充电电流为4.094A)

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。