您好 E2E 团队、
我们的电池充电器设计有问题。 我们的设计方式与数据表的图23 (第10.3章)中所述的相同。
输入源:12V
2节电池
现在我们面临的问题是、开关节点电压(引脚1、24)每500ms 有一个压降:

您能解释一下这种行为吗? 你在这里有什么建议吗?
非常感谢、致以诚挚的问候、
Thomas
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 E2E 团队、
我们的电池充电器设计有问题。 我们的设计方式与数据表的图23 (第10.3章)中所述的相同。
输入源:12V
2节电池
现在我们面临的问题是、开关节点电压(引脚1、24)每500ms 有一个压降:

您能解释一下这种行为吗? 你在这里有什么建议吗?
非常感谢、致以诚挚的问候、
Thomas
尊敬的 Thomas:
图23假设电池不可拆卸。 这就是您可以将系统直接连接到电感器输出的原因。 在这种情况下、系统将跟踪电池电压。 在没有电池的情况下、输出将通过电池不存在检测。
但是、如果您希望在未连接电池的情况下从输入端获得系统电源、则需要采用 BATFET、如图19所示。
您能详细描述一下您的设置吗? 您施加的电池电压是多少、编程的 CELL 引脚电压是多少?
谢谢、
Mike Emanuel
如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。
尊敬的 Thomas:
我的原理图审阅如下:
1.确认4A 充电电流。 对于此应用、我们通常建议使用2.2uH 电感器和30uF 的输出电容。 更多详细信息、请参阅第9.3.22节中的表3。
2.确认2A 输入电流限制。
3.确认可夫为14.72V,ACUV 为4.60V
4.确认已禁用的终止和安全计时器。
5.确认8.4V 电池电压调节。
建议在 SRP 和 AGND 之间连接一个0.1uF 电容器。
我们 建议在 ACP 至 AGND 之间连接一个0.1uF 电容器。
当输入电压为12V 时、您将为8.4V 电池提供足够的余量。
谢谢、
Mike Emanuel
如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。
尊敬的 Mike:
不、我看不到500ms 三角波形。 电池已连接、设备正在工作。 但不幸的是、它没有充电。
连接电池时、这些波形都是连续电压、没有骤降。 但当我提供12V 输入电压时、充电器不工作。 电流消耗约为5mA。
电池电压= 7.679V
SW 电压= 7.679V
输入电压= 11.998V
充电电流= 5.4mA
非常感谢、致以诚挚的问候、
Thomas