主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 GPCCHEM、
大家好、
客户有以下2个问题:
电压已校准、但读数不准确。 充电至28.4V 时、仪表只能读取26.8V、偏差接近2V、原因是什么以及如何校准?
2.设置 Fc%=-1、锥形电压= 1000mV 充电电压= 27600mV、电流为300mA、满足充电终止条件、为什么[FC]不设置1? 学习时间小于05。
附件是 Bqstudio 和老化的电柜充电和放电数据:
完整版20211128.logfull20211128.xls
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃