This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:无05学习、电压不准确

Guru**** 1133420 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM, BQ34Z100-G1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057473/bq34z100-g1-no-05-learning-and-voltage-is-not-accurate

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCHEM

大家好、

客户有以下2个问题:

电压已校准、但读数不准确。 充电至28.4V 时、仪表只能读取26.8V、偏差接近2V、原因是什么以及如何校准?  

2.设置 Fc%=-1、锥形电压= 1000mV 充电电压= 27600mV、电流为300mA、满足充电终止条件、为什么[FC]不设置1? 学习时间小于05。

附件是 Bqstudio 和老化的电柜充电和放电数据:

完整版20211128.logfull20211128.xls

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    使用 GPCCHEM 工具找到了哪个 chem ID? 您可以共享报告吗?

    电压测量也取决于所使用的分压电阻。 校准应在整个电池组电压下完成。 您可以按照 EVM 用户指南获取校准说明: https://www.ti.com/lit/pdf/sluu904

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wyatt、

    感谢您的支持。

    校准正常、 [FC]设置为1、在电荷切断后、[VOK]在剩余时间后更改为0、[OCVTAKEEN]设置为1、但更新状态仍为04。 这可能的原因是什么? 已满足规范中的几个条件:锂离子电池、识别号=400、容量为8000 mAh、充电电流为1650 mA

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    它们需要满足 Qmax 更新的其他条件。 DOD 必须在2个 OCV 点之间变化90%才能进行更新。 您能否共享 GPCCHEM 报告?

    BQ34Z100-G1的 TRM 中概述了完成学习周期的指南。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Wyatt Keller、

    [引用 userid="410823" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057473/bq34z100-g1-no-05-learning-and-voltage-is-not-accurate/3918556 #3918556"]要进行更新,DOD 必须在2个 OCV 点之间发生90%的变化。

    您是否打算将 Min PassedChg NiMH - LA 第1个 Qmax 设置为90%?

    [引用 userid="410823" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057473/bq34z100-g1-no-05-learning-and-voltage-is-not-accurate/3918556 #3918556"] GPCCHEM 报告?

    Chemistry ID selection tool, rev=2.52		
    		
    Configuration used in present fit:		
    ProcessingType=2		
    NumCellSeries=1		
    ElapsedTimeColumn=0		
    VoltageColumn=1		
    CurrentColumn=2		
    TemperatureColumn=3		
    		
    Best chemical ID : 400	Best chemical ID max. deviation, % : 7.42	
    		
    		
    		
    Summary of all IDs with max. DOD deviation below 15%		
    		
    Chem ID	max DOD error, %	Max R deviation, ratio
    400	7.42	1.17
    445	11.68	0.49
    461	13.84	0.61
    435	14.6	0.75
    6106	14.77	1.87
    		
    Max. deviations for best ID is within recommended range. Chosen best chemical ID is suitable for programming the gauge.		
    		
    		
    Selection of best generic ID for ROM based devices like bq274xx		
    		
    		
    Device / Family #1		
    Generic Chem ID	Device/ Voltage/ Chemistry	max DOD error, %
    312	bq27421-G1B: 4.3V LiCoO2	15.74
    354	bq27411-G1C: 4.35V LiCoO2	30.51
    3142	bq27421-G1D: 4.4V LiCoO2	35.23
    128	bq27421-G1A: 4.2V LiCoO2	45.93
    Best generic ID 312		
    Warning: Generic ID Deviation is so high that it is most likely due to anomaly in the data. Please check that data files have recomended format, units and test schedule		
    		
    		
    Device / Family #2		
    Generic Chem ID	Device/ Voltage/ Chemistry	max DOD error, %
    354	bq27621:  (ALT_CHEM2) 4.35V LiCoO2	30.51
    1202	bq27621: (default) 4.2V LiCoO2	30.57
    1210	bq27621:  (ALT_CHEM1) 4.3V LiCoO2	33.89
    Best generic ID 354		
    Warning: Generic ID Deviation is so high that it is most likely due to anomaly in the data. Please check that data files have recomended format, units and test schedule		
    		
    		
    Device / Family #3		
    Generic Chem ID	Device/ Voltage/ Chemistry	max DOD error, %
    3230	bq27426: (default) 4.35V LiCoO2	27.81
    1202	bq27426: (ALT_CHEM1) 4.2V LiCoO2	30.57
    3142	bq27426: (ALT-CHEM2) 4.4V LiCoO2	35.23
    Best generic ID 3230		
    Warning: Generic ID Deviation is so high that it is most likely due to anomaly in the data. Please check that data files have recomended format, units and test schedule		
    		
    		
    Warning: voltage in V detected	 divider changed to 1	

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    他们能否在学习周期之前和之后共享.gg 文件以及 bqStudio 日志文件。 原始帖子上共享的日志文件没有足够的信息来帮助调试。

    所选的化学 ID 具有相当高的误差、通常我们希望看到低于5%、理想情况下低于3%。 由于电压特性、LFP 电池更难准确测量。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wyatt Keller、

    我已更新给客户、仍在等待文件。 这是一个新问题:

    充电、然后离开几个小时。 [FC]和[VOK]为1、[OCVTAKEEN]为0、但更新状态更改为05。 原因是什么? 它甚至不符合规格、但为什么会更新?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    我们需要查看日志文件以帮助调试可能发生某些情况的原因、以便我们可以看到导致这些情况发生的原因。

    如果没有日志、则无法准确地判断更新状态何时更改以及为什么不更改。

    此致、

    Wyatt Keller