This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:原理图审阅

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056308/tps54360-schematic-review

器件型号:TPS54360

大家好、

我们的 DIN TPS54360有一款很好的新器件

有一件事需要您的支持!
请帮助检查此 SCH、THx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    输入电压的范围是多少?

    负载电流的范围是多少?

    电感器的值是多少?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Frank  

    与客户讨论后,我们更新了 SCH 并参考附件(L=33uH 数据表)!

    IO= 3A

    请帮助检查此 SCH、THx

    2.2.原因此案例需要设计 电源序列,我如何设计和 计算 THx

    e2e.ti.com/.../mss7348.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kgo、  

    原理图注释:

    a:输入电容仅为100nF。  这看起来非常低。 数据表以2x2.2uF 为例。 Webench 建议4.7uF。  

    b.补偿元件值和输出电容值接近于 Webench 为此设计推荐的值。 但是、电感器应在3.3uH 范围内。 原理图中提到的器件型号是  MSS7348-333 、即33uH。 这将导致现有补偿的相位裕度较低。 建议您入住3.3 μ H。  

    2.在定序和仿真方面-您可以使用 webench 或为 TI 运行 PSpice。  

    此致、  

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Denislav

    感谢您的反馈!

    我可以使用 R4和 C12 作为 RC 延迟吗?  

    和 电源序列、如下所示、以供您参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、  

    我在 EN 引脚上看不到 RC 延迟问题、但需要注意的一点是 EN 上的绝对最大额定值。

    您应该有一个分压器来使 EN 上施加的电压低于绝对最大值  

    请参阅数据表中有关"7.3.7启用和调节欠压锁定"的部分。

    此致、  

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Denislav

    谢谢!

    我正在计算启动时间、您能帮我确认我的计算是否正确吗?

    TPS54360在获得 12V 电压后、将 需要2.62mS (0.42mS + 2.2mS)来提供 Vcc5V 电压

    (T=R*C=R4*C12=2.2mS)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kgo、  

    内置软启动时间取决于开关频率:

    我想再次强调、EN 上的绝对最大额定值为8.4V。  您应该使用 VIN 上的电阻分压器将 EN 上最终施加的电压降低至低于绝对最大值  

    我认为 EN 上的100k 顶部 R、20k 底部 R 和0.1uF 电容器应该可以正常工作。 它将增加~1.8ms 的延迟来启用、然后软启动将增加另一个~0.8ms。  我假设您希望在2.6ms 内获得5V 电源轨、软启动时间包含在此持续时间内。  

    这是一个包含这些估算值的计算器。

    e2e.ti.com/.../calcs.xlsx

    标准免责声明适用: https://www.ti.com/legal/important-notice-and-disclaimer.html

    此致、

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    感谢您的提醒!!!

    我将负责"重要声明和免责声明"

    我将与 RD 讨论更改 " EN 上的100k 顶部 R、20k 底部 R 和0.1uF 电容器 "

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错。