大家好、
我们的 DIN TPS54360有一款很好的新器件
有一件事需要您的支持!
请帮助检查此 SCH、THx
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好、Frank
与客户讨论后,我们更新了 SCH 并参考附件(L=33uH 数据表)!
IO= 3A
请帮助检查此 SCH、THx
2.2.原因此案例需要设计 电源序列,我如何设计和 计算 THx
您好、Kgo、
原理图注释:
a:输入电容仅为100nF。 这看起来非常低。 数据表以2x2.2uF 为例。 Webench 建议4.7uF。
b.补偿元件值和输出电容值接近于 Webench 为此设计推荐的值。 但是、电感器应在3.3uH 范围内。 原理图中提到的器件型号是 MSS7348-333 、即33uH。 这将导致现有补偿的相位裕度较低。 建议您入住3.3 μ H。
2.在定序和仿真方面-您可以使用 webench 或为 TI 运行 PSpice。
此致、
Denislav
您好、Kgo、
内置软启动时间取决于开关频率:
我想再次强调、EN 上的绝对最大额定值为8.4V。 您应该使用 VIN 上的电阻分压器将 EN 上最终施加的电压降低至低于绝对最大值
我认为 EN 上的100k 顶部 R、20k 底部 R 和0.1uF 电容器应该可以正常工作。 它将增加~1.8ms 的延迟来启用、然后软启动将增加另一个~0.8ms。 我假设您希望在2.6ms 内获得5V 电源轨、软启动时间包含在此持续时间内。
这是一个包含这些估算值的计算器。
标准免责声明适用: https://www.ti.com/legal/important-notice-and-disclaimer.html
此致、
Denislav