This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563249:过压情况

Guru**** 2510035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563249, TPS62913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056107/tps563249-over-voltage-conditions

器件型号:TPS563249
主题中讨论的其他器件: TPS62913

我们发现其中一个现场返回器件存在问题。 WiFi IC 的前端模块在其电源引脚处损坏。

我们可以通过为前端模块 IC 提供6V 电压来重现此问题。

此前端模块通过 TPS563249DDCR 开关 IC 加电(5V)。 对于开关 IC、输入电压为12V、所需的输出电压为5V。

我们需要了解在哪些条件下、我们的开关 IC 将超过其输出电压限制。

连接电路以供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Pandey

    以下是我的评论:

    1、其电源引脚损坏了多少个 WiFi IC? 我不确定损坏是否是由 WiFi IC 本身造成的。

    2.如果 可能、您能否捕获 wifi IC 的输入电压。

    TPS563249的目标输出电压为5V、由于存在 OVP、因此很难达到6V。 我将在收到数据后检查保护点和反馈。

    如果从 TPS563249到 WIFI IC 的导线很长、并且 WiFi IC 的电源引脚上没有足够的输入电容器、则 WiFi IC 的输入电压中可能会有较大的振铃、从而损坏 IC。  

    谢谢。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    请查看上述评论回复:  

    1、其电源引脚损坏了多少个 WiFi IC? 我不确定损坏是否是由 WiFi IC 本身造成的。

    我们使用了两个 wifi IC。 我们发现随机损坏有时两个 IC 都损坏、有时甚至两个 IC 中的一个都损坏。 对于我们的5V 开关、这两个 wifi IC 是唯一的负载。  

    2.如果 可能、您能否捕获 wifi IC 的输入电压。

    发生故障的器件中、5V 电源轨短路。 因此、我们无法测量 wifi IC 引脚处的电压。

    如果从 TPS563249到 WIFI IC 的导线很长、并且 WiFi IC 的电源引脚上没有足够的输入电容器、则 WiFi IC 的输入电压中可能会有较大的振铃、从而损坏 IC。  

    开关 IC 离 WIFI IC 不远。 我们在 wifi IC 的电源引脚上提供了合适的去耦电容器、请参见所附图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿斯塔

    是否有任何良好的 wifi IC、以便在   将  wifi IC 用作负载时捕获 TPS563249的输出电压和负载电流波形。 我想知道负载电流是否具有瞬态并导致电压尖峰。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    我们已检查了5V 电源轨中的纹波、并找到以下结果:

    e2e.ti.com/.../5V_5F00_Switcher_5F00_ripple.zip

    在抖动  TPS563249DDCR 数据表中、我们无法找到 PSRR。 请共享相同的 PSRR 值。

    我们已经提出了 开关在哪些情况下会违反预期电压、即5V 的问题。也请对此做出响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿斯塔

    1.请帮我放大波形、特别是电流波形(wifi IC 的输入电流、这里似乎有负载瞬态)和测试设置图片 (要确保使用最小的测试循环、请参阅下图)。  

    2.对于 PSRR、您可以参考下面的线路调节。

    正如我之前提到过的、对于 Vout 向上浮动、如果负载电流下降、输出电压将变为高电平。 因此、当存在负载瞬态时、电压尖峰可能会对 WiFi IC 造成风险、因此我希望您确认 WiFi IC 的输入电流。

    4.您可以确认、这里存在负载瞬态、有几种方法可以降低尖峰:a.添加一个与 R7252并联的电容器;B.放大 TPS563249的输出电容器

    谢谢。

    BR

    Ruby  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    请找到随附的纹波放大图像。

    e2e.ti.com/.../FEM_5F00_5V0_5F00_RIPPLE.zip

    我们已经检查了我们的 WiFi 前端模块消耗的电流最小为15mA、最大为425mA。 当我们在两个射频链中传输最大功率时(即两个前端模块都以满载运行)、消耗的电流为700mA-800mA。

    请根据以下附加图像共享 PSRR 值或 PSRR 曲线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    请找到随附的纹波放大图像。

    e2e.ti.com/.../3051.FEM_5F00_5V0_5F00_RIPPLE.zip

    我们已经检查了我们的 WiFi 前端模块消耗的电流最小为15mA、最大为425mA。 当我们在两个射频链中传输最大功率时(即两个前端模块都以满载运行)、消耗的电流为700mA-800mA。

    请根据以下附加图像共享 PSRR 值或 PSRR 曲线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 阿斯塔

     输入端存在电压尖峰、最大值可能为5.93V、这可能会损坏 WIFI IC。  我建议在 wifi IC 的输入端添加一个22uF 电容、之后、请帮我捕获满负载波形-在两个射频链上均为27db、以检查是否有任何改进。 此外、请确保0.1uF 电容器足够靠近 WIFI IC 的输入引脚。

    对于 PSRR、我在测试中没有找到 PSRR 曲线、因为通常 DCDC 的 PSRR 不是很好。 我们实际上具有良好的器件目标 PSRR、即 TPS62913。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    在5V 开关输出中、我们安装了两个22uF 电容器。

    所有纹波读数均与同一电容器共享。

    我们已经测量了满负载(27dBm)输出功率的纹波、我们得到了125mv 峰峰值电压、我有点难理解在哪种情况下、它将达到5.9V。 请简要解释您的观点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿斯塔

    是的、我知道 TPS563249的输出中有两个22uF 电容器。 但当它为 wifi IC 供电时、会有寄生电感器。 WiFi IC 的电流也在变化、 这里有两个 wifi IC、我们不希望这两个 IC 在电流变化时相互影响、因此需要 WiFi IC 的输入电容、并确保输入电容靠近 WiFi IC 的电源引脚。 我建议将 C950从2.2uF 更改为22uF、以及 C948。

    很抱歉、这是我的错。 我错过了小数点、我认为峰值为900+mV。 是的、您是对的、电压尖峰受到限制、正如您共享的波形所示。  

    总之、您分享的波形没有问题、我在这里看不到任何风险。 但我可以分享一些降低电压尖峰的方法:

    1.为 wifi IC 添加 Cin

    2.添加齐纳二极管以限制 wifi IC 的最大输入电压

    3.保持电路板清洁、特别是清洁  通量/污染、 通量/污染可能是导电的。

    谢谢。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿斯塔

    在此处添加另一条注释:

    您对 WIFI IC 输入电容器的电压容差有什么看法吗? TPS563249的输出电容器电压容差是多少? 如果电压容差仅为10V、则应考虑降额。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    是的、我们在 WIF 前端模块的电源引脚上使用了额定电压为10V 的电容器。

    我们已经在 我们的一些现场修剪器件中测试了这些电容器的额定值、并且电容没有这种变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿斯塔

    当电容器上增加直流电压时、电容器的值将下降。 当电容器上没有电压时、变化不大。

    BR

    Ruby