请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24192 您好!
你好。 我有一位使用 BQ24192但电池未充电的客户。 输入源为5.7V、但仍然显示无 DPM 且未充电。 下面是他的 I2C 配置。 非常感谢。
gBQ24192IRegMapSet[0]= 0x3F;
gBQ24192IRegMapSet[1]= 0x9E;
gBQ24192IRegMapSet[2]= 0x24;
gBQ24192IRegMapSet[3]= 0x11;
gBQ24192IRegMapSet[4]= 0x9A;
gBQ24192IRegMapSet[5]= 0x88;
gBQ24192IRegMapSet[6]= 0x00;
gBQ24192IRegMapSet[7]= 0x03;
此致、
Ray Vincent